This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:带引脚15的 bq40z80 LED 显示屏

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721967/bq40z80-bq40z80-led-display-with-pin-15

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们要将 LED 显示控制引脚设置为引脚15。

但是,当我将 MFP15_sel1.0设置为0x01然后复位时,看不到引脚15拉扣。 (我还将 MSF13_sel2.0设置为未使用的0x1xx)

我是否理解不正确或丢失了什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 EVM、请检查您是否已设置电路板、而不会发生任何冲突。 引脚15的默认值为 VC7EN、因此如果将函数更改为/DISP、则必须使用6S 或更少的电池配置。 您还需要更改引脚12的功能、因为它也用于7S 配置。 要支持小于7S 的电流、还需要在"设置"下的"数据存储器"部分中更改电池配置寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您是否设法使引脚15正常工作? 您能否为我提供引脚和 LED 的配置?

    我的 bq40z80整个电池组都在工作、但引脚15上的显示按钮不会触发任何 LED 活动。 它们仅在通过 BQStudio 命令触发或在充电时设置 LEDCHG 时工作。

    连接了我的引脚和 LED 配置。 电池配置设置为6S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单思考一下-您是否配置了电路板上的跳线以将开关(S3)路由到引脚15? bq40z80 EVM 用户指南对此进行了详细介绍、该指南应为 J6[2、3]和 J8[1、2]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、这是一个定制的电路板设计。 显示按钮直接连接到引脚15、另一端连接到 VSS。 我看到当我按下按钮时、该引脚被拉高并变为低电平。 因此、我认为它的配置是正确的。