This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:AN2069调光器电路不工作

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722967/lm3445-an2069-dimmer-circuit-not-working

器件型号:LM3445

尊敬的所有人:

美好的一天!

我不熟悉 TI 系列、

我正在为 我的产品(家庭自动化系统)使用 LED 调光器部件。 为此、我采用了使用硅 LM3445M 驱动器的应用手册(AN2069)。 我设计了8W 的排印调光器、如应用手册中所述。 我在使用此应用手册(R13 (33E)和 Q1 (器件型号:-FQT1N60CTF_WS)组件时遇到问题。PFA 下文

输入电压:- 150-230V AC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nanda、

    Q1是为器件 VCC 提供初始启动稳压器的 FET。 此外、Q1还为泄放电路提供了路径、该电路试图防止三端双向可控硅开关元件调光器意外关闭。

    在运行时、三端双向可控硅开关元件调光器将导致非常大的 dV/dt、如果不受控制、可能会损坏器件 Q1。 输入滤波器可能会成为问题、因为 dv/dt 可能会谐振滤波器并导致过度振铃。 为了解决这一问题、通常需要调整阻尼电路(滤波器周围的 Rs 和 Cs)。 您应该尝试卸下新电路板上的输入滤波器、并查看损坏是否与该电路有关。 如果不是、您的交流电源可能会超过目标。 Q1是 BOM 上的600V 器件(在230VAC 线路上的峰值电压下应该可以)。

    一般而言、这些电路很难调优、其行为会因串联的调光器而异。 通过 EMI 并防止调光器过早关闭并导致可见闪烁始终是一种折衷办法。

    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James Patterson:
    感谢您的回复、

    我已尝试卸下输入 EMI 滤波器部分。 我仍然面临同样的问题。
    我的项目由于这个问题而延迟。 TI 是否在本地或远程提供任何支持?

    需要快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nanda、您好!

    R13和 R11的值是多少? 您如何散热 Q1? 您是否知道初级偏置是否为 LM3445偏置供电? 如果不是、则由 Q1供电。 您是否有热像仪来查看 Q1在运行时是否变热?

    您知道这些器件何时发生故障吗? 什么工作条件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) R13 = 33欧姆、0.25W 和 R11 = 49.9K 欧姆、0.125W。

    2) 2)我们使用的是 SOT-223封装、因此我们不使用散热器、但我们在 PCB 中增加了一个平面来散热 。

    3) 3)我们没有热像仪。

    4) 4)在高于100V 交流@50Hz 的情况下发生故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量 R13两端的电压?  Q1和 R13是唯一发生故障的器件、还是 D5发生故障或任何其他器件?  该部件必须耗散功率、因为它是一个线性稳压器。  在100V RMS 输入下、平均电压约为90V 、如果 Vcc 为12V、则 Q1上的电压为78V。  每1mA 的电流意味着 Q1中的功率耗散为78mW。

    如果这不是由设计引起的故障、而是与热相关的故障、您可以尝试使用带有散热器的大型封装 MOSFET、以查看其工作是否正确。

    您是否为此设计了变压器?  运行时的偏置电压是多少(Q1发生故障时)?  Q1发生故障前的运行时间有多长?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您 的回答  

    我没有检查过 R13两端的电压、只要给定电源、即使是100V AC R13 和 Q1也会失败 、有时 D5和 lm3445 也会失败 。

    是、根据应用手册、变压器规格 Tx 是设计的、15V 是规格中提到的偏置电压、我们 在运行时未在中进行测量。

    在给定 Q1的电源出现故障后,电源设备立即出现故障。

    我们将尝试使用更大的封装 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我以前没有注意到这一点。  初级偏置绕组反向连接。  点位于错误的一侧、引脚4和6需要更改位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    您是说我想互换变压器的针脚4和6吗?  是否有此的工作原理图,如果有,请分享该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在查看您的原理图时注意到了这一点。  反激式应具有相同极性的所有次级绕组、并交换初级绕组(查看点)。  根据您的原理图、当 MOSFET 在引脚1上为 Vin、引脚3为 GND 时、初级绕组点为负。  此时、能量存储在变压器磁芯中。  当 MOSFET 断开时、引脚3变为正(点)。  这是能量进入负载、次级绕组和初级偏置绕组的情况。  这意味着引脚10和引脚4与二极管的连接应该是点。  正如您看到的、引脚4接地、因此这是向后的。

    由于初级偏置连接在原理图上、因此它的作用类似于正向绕组。  如果比率为4:1 (只是一个示例)并且您应用100Vrms、则初级偏置绕组将输出100Vrm/4、则此峰值电压为35V (100V * 1.414/4)。

    这碰巧是我之前使用的一种方法:  http://www.ti.com/tool/PMP6024

    看看变压器点在这里的连接方式。  输出应与主初级绕组相反。

    此致、