主题中讨论的其他器件: TL5001
下午好。
几天前、我问了一个关于嘈杂的自我的问题。 我已经完成了一些测试并计算了一个缓冲器。 现在,我的原理图是:
我手动添加了反馈分压器。 我只使用一个带有电容器的简单分压器。
输出功率应为200W (20A)。
无论输出电流如何、SCP 信号都保持大于1V。 第一个图对应于100mA 输出电流:
第一个信号是输出(11、5V)。 第二个是 SCP 信号。 我尝试在没有任何结果的情况下修改 C32、直到10µF。 全球效率仅约为65%(!) 电流消耗为6A。
第二个图对应于6A 输出电流:
相同的语句。 SCP 信号过高。
我想我犯了个错误。 第一次、我不明白为什么 SCP 信号始终大于1V。
欢迎提供帮助。
此致、
JB