This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:充电问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719776/bq2040-charging-issue

器件型号:BQ2040

你(们)好

我的客户一直使用 BQ2040。

他们使用 BQ2040和3S2P (5600mAH) Samsung 电池(2800mAH)生产电池组

使用 BQ2040的电池组偶尔会出现无法充电的问题。

这是一种症状、当他们尝试充电时(尤其是放电后)无法充电。

我附加了原理图、GG 文件和 GUI 屏幕截图。

请检查 GG 文件和数据闪存设置。

我认为数据闪存设置很奇怪。

请告诉我一些调试提示。

e2e.ti.com/.../BQ2040-Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、
    是否所有电池组都偶尔出现此问题、还是仅出现某些电池组? 如果只有一些电池组出现问题、您能否比较好电池组和坏电池组的 EEPROM 设置、以查看是否有差异?
    问题是在新电池组还是仅在一段时间后发生?
    电池组已投入生产多长时间、此问题是否仅在最近的电池组上发生?
    感谢您为我们提供更多背景信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 dMAX。

    早在使用 BQ2040开发的电池组就用于超声波医疗设备。

    过去偶尔会出现几种类型的缺陷。

    最近在超声波设备中使用时、存在更多缺陷。

    某些数据包在使用时遇到问题、并且 EEPROM (数据闪存)相同。

    有缺陷的电池组有许多不同类型的缺陷、但大多数缺陷在放电后不充电。

    我认为数据闪存设置有问题。

    请参阅 GG 文件和屏幕截图、并告诉我数据闪存设置是否存在任何问题。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们、您好、SS、

    如果将 EEPROM 设置改回原始值或使其匹配良好的数据包、问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmax

    我再次尝试编写生产中使用的 gg 文件、但症状仍然存在。
    正常采样或不良采样的数据闪存(EEPROM)设置相同。
    因此、我没有测试 EEPROM 设置交换。

    但是、如果执行复位、一些采样将开始充电、但一些采样将不会开始充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmax。

    请回复我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、
    如果 EEPROM 设置相同、那么我唯一能想到的理论是 RAM 在某种程度上会损坏。 如果它们在复位后恢复、尤其是 POR、那么这很可能。 遗憾的是、我们无法真正判断哪些因素可能导致 RAM 损坏。 它可能是射频能量或 PCB 上的其他高频能量耦合、从而导致 IC 误操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GG 文件正确吗? 是否有一些奇怪的设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、
    如果 GG 文件与使用多年的文件相同、并且它可以正常工作、则应该可以。 您说 GG 文件在坏包中没有更改、因此它应该是一个好文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 BQ2040的默认固件或 GG 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、
    没有默认的 FW 文件、因为 IC 使用 ROM。
    GG 文件存储在外部 EEPROM 中、并且没有默认值、因为您必须自行对 EEPROM 进行编程以匹配电池和系统。
    但是、数据表中的表10和表11显示了 EEPROM 设置的采样值。