This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:无法更新 bqstudio 上的已学习状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717791/bq34z100evm-failed-to-update-learned-status-on-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM、 EV2400、 BQ34Z100-G1

大家好、我在 bqstudio 上再次遇到了一些问题。

这是我的设置

三星 ICR18650-30B 电池(8*3000=24000mAH)(并联)

我尝试多次充电和放电、请按照参考手册的建议进行操作。  

但我完全无法更新状态。

我肯定有足够的休息时间、充电至满电、放电至空电。  

是否有任何可能影响已学习状态更新的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan Yuen、

    有许多因素会影响学习状态更新。 但是、如果看不到日志和 gg.csv 文件、就无法确定根本原因、下面是一些常见的问题:

    1.确保您的化学 ID 已正确编程。 这包括使用 GPCCHEM 工具来确定合适的化学 ID。
    2.确保器件已正确校准。 当电池组电压小于5V 时、可使用内部分压器且 VEN = 0
    3.确保为器件正确设置了设计容量和设计能耗值。 对于1S8P 配置设计容量= 8*3000=24000 mAh,设计能量= 24000 *3.78 = 90720,超出范围,因此必须使用设计能量标度。 设置设计能级= 10、使设计能量= 2400 CWH、设计能量= 9072 CW。 另外、请注意缩放数据表表(第31页)表15中标识的其他参数。
    4.确保在充满电时设置 FC 位
    5.确保器件在充电后完全松开
    6.确保器件完全放电至电池端接电压,电流恒定,符合您的化学类型。
    7.确保器件在放电后完全松开

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我尝试上传日志文件。 我不熟悉上传功能。 如果您能阅读、请告诉我。

    Ryan

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4278.18650_5F00_30B_5F00_20180727.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    还请发送 gg.csv 文件。 转到"data memory"选项卡、然后点击"Export"。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8004.5481.18650_5F00_30B_5F00_20180727.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您附加 gg.csv 文件。 我将分析这些文件并在星期五之前提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    设备上的 Ra 表损坏。

    请重新编程器件并按照器件数据表中的说明配置字段。   另外、请注意缩放数据表表(第31页)表15中标识的其他参数。

    I2C 总线上是否有其他器件? 如果是、请从 i2c 总线移除额外的器件以防止总线争用。

    电路板是定制的吗? 如果是、并且错误仍然存在、请包含原理图。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    感谢你的帮助。

    我只需将电池与电路板直接连接。

    那么、是这样的过程:  

    1.校准电流、电压和温度。

    2.设置参数(设计容量、设计能耗等)

    3、使能、复位

    4.开始放电。 (何时停止放电? 是否设置了 batlow? 电池电压下降以终止电压?)

    5.休息5小时。 (OCVTAKEN 被置位、被学习的状态应该为0x04)

    6、使能

    7.充电至满。(设置了 FC)

    8.等待5小时。 (OCVTAKEN 被置位、被学习的状态应该为0x05)

    9.开始放电。

    10. 休息5小时。 (OCVTAKEN 被置位、被学习的状态应该为0x06)

    感谢您的大力帮助。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的观看。

    请将 I2C 电缆移至 J7 I2C 连接器。 它当前连接到 HDQ 连接器。
    2.请为设备通电。 要为器件供电(这是一个电池仿真器)、请使用连接到 BAT+(正极引线)和 BAT-(接地引线)的电源。 使用此配置对电路板进行初始编程。

    此过程有详细介绍、包括快速入门指南中的初始跳线设置、网址为 :www.ti.com/.../sluubv2

    配置器件后、从 BAT+和 BAT-上移除电源、并将电池连接到 BAT+和 BAT-。 将充电器/负载连接到 BAT+和 PACK-。

    删除步骤6。 它只需要启用一次。 然后、按照以下修改的步骤操作:

    1、使能、复位

    2.充电至满(设置了 FC)

    3、休息5小时(OCVTAKEN 置1、记忆状态应为0x04)

    4.开始放电。 (电池电压下降至终止电压时停止放电)

    5.休息5小时。 (OCVTAKEN 被置位、被学习的状态应该为0x05)

    6.充电至满。(设置了 FC)

    7.等待5小时。

    8.开始放电。 (电池电压下降至终止电压时停止放电)

    9.休息5小时。 (OCVTAKEN 被置位、被学习的状态应该为0x06)

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    如果电池过度放电、我想问是否有问题? 它是否会导致学习周期出现故障?

    祝你一切顺利、  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    过度放电会损坏电池本身。 对于锂离子电池、仅需90%的 DOD 压降。 不建议超过100% DOD 压降。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    是否可以首先启动放电? 就像 bq38z610一样( )

    这是当前日志文件、我注意到 VOK 尚未在充电开始时设置。 当前情况是否可以实现学习状态= 0x05?

    e2e.ti.com/.../20180907-1714.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 很抱歉、我不断提出问题。  

    我的同事执行了 EV2400的相同测试。 我们执行的步骤如下

    编程化学成分>设置数据闪存>校准> IT 启用、复位>放电(4.21V -> 3V @1000-2000mA)>休息(5小时、直到 OCVTAKEN 被设定)->开始充电(3V -> 4.2V @2000mA)->休息(5小时、直到 OCVTAKEN 被设定)

    这里的事情出错了。 我们可能会意外短路、34z100gEVM 没有响应。  

    我想知道我的同事是否执行了相同的程序? 是否需要从充电开始到充满电? 我可以有详细的标志指示吗? 它将在哪个阶段设置/复位哪个位?e2e.ti.com/.../failed_5F00_batt_5F00_log.zip

    感谢 并感谢 TI 的帮助。 希望大家都能度过一个愉快的周末

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我注意到、VOK 尚未在充电开始时设置。 我想一旦它被启用、VOK 将被自动设置。 据我了解、是的

    启动放电:(设置:RUP_DIS、QEN)
    放电结束:(设置:BATLOW、RUP_DIS、QEN)
    开始休息:(设置:睡眠、RUP_DIS、QEN)
    停止结束:(设置:睡眠、VOK、QEN)
    开始充电:(设置 VOK + QEN)
    充电结束:(设置 VOK + QEN)
    START REST (开始 REST):(设置:睡眠、VOK、QEN)
    休息结束:(设置:睡眠、QEN)
    学习状态= 0x05
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    有关执行学习周期的故障排除建议、请参阅本指南 :e2e.ti.com/.../7418.Achieving-The-Successful-Learning-Cycle.pdf

    如果在执行上述指南中的7个调试步骤后问题仍然存在、您能否更详细地解释发生了什么错误、发生了什么短路/发生了什么情况、以及 bq34z100-G1器件没有响应意味着什么?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我重新执行该过程、会出现新问题。

    这是否意味着该过程失败了?

    谢谢

    Ryan

    e2e.ti.com/.../4336.Desktop.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    来自 After 文件的数据似乎已损坏。  有几个字段包含非传感器数据。   

    如文件中所示、Ra_0x 表已完全损坏。  标志值是非感应的。   

    还有一些数据存储器参数发生了变化、固件不会发生变化。  例如、"分压器"。

    仪表板上显示的低电压是"分压器"参数的结果。  该值转换电压时的比率为0.092:1。  在器件正常运行期间、不应更改此值。

       

    在采样29096上出现此问题。  下电上电后器件是否正常工作?  

    请尝试使用库存 SREC 重新编程器件。  如果这不能解决问题、请描述发生事件的顺序。   

    此致、
    Bryan Kahler