This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:可用性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723939/tpsm84209-availability

器件型号:TPSM84209

降级器、

我发现此产品无货、无库存。
它是否在生产中有效?
是否可以了解库存/分销计划?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还意识到了这个问题、并尝试与 TI store 计划员联系以了解状态。 这个问题应该很快得到解决。 此模块已于4月进行了 RTMed、它是我们的特色模块产品之一。 我们将确保客户可以按时获得样片。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    感谢您提供的信息。

    好的、现在我想我是否应该继续坚持使用该产品设计我们的项目。
    从4月到今天是4个月的时间段、如果等待时间与获取样片/卷带/托盘类似、我无法等待太多
    我将规划一个设计变体、希望很快就能实现。

    你怎么看?

    谢谢、
    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉造成混淆。 我的意思是、该模块从4月开始大规模生产、因此它是一个非常新的器件、应该有一些库存。 交货周期不应太长。 我非常确信这个问题可以得到解决。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    好的、为了确保我将继续进行另一个设计、我将跳过该器件。
    重点是、没有人(实际上、没有人)有任何库存、对于我们的项目、我们不需要超过1K 的器件、我们远低于这一数量。

    感谢你的帮助。

    此致、
    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉因为旅行而迟到了。 您能否为您的设计提供样片数量? 我从计划员那里得到确认、9月中旬至10月初、将有更多的货件、数量较高。 如果您仍然需要一些样片、我可以立即为您获取一些样片。 我们现在有大约500个样片库存、以提供紧急支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    没问题、感谢您的帮助。
    好的、3是完美的、5是最好的(5个原型生产)。
    我可以给您写一封 PM 或一封电子邮件、告诉您公司和联系人详细信息吗?

    谢谢、
    D.