This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:针对#/PG、#/CHG 状态的电池检测

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040EVM, BQ24040, BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723696/bq24040-battery-detect-for-pg-chg-status

器件型号:BQ24040
Thread 中讨论的其他部件:BQ24010

大家好、TI 朋友、

  在/PG 端子和/CHG 端子状态下、电池检测有2个问题。

我们直接通过 BQ24040EVM 测试了2种场景。

第一种情况、  

1、在未连接电池的情况下、我们将 IN 端子连接到直流电源、并将电压设置为5.0。 PG 和/CHG 状态为低电平和高电平。 还可以。

然后、我们将电池(+)连接到 OUT 端子、将电池(-)连接到 VSS 端子。  

最后、我们将 TS 端子连接到10k 欧姆。

因此、问题是 /PG 和/CHG 状态仍然是低电平和高电平。 为什么它无法更改为充电状态?

我们 的产品中会出现这种情况、因为有时机械弹簧不平整会出现问题。

第二种情况、

1.电池已满,电池电压接近4.2。 我们分别将电池连接到 OUT、TS、VSS 端子。 这意味着电池已连接就绪。

然后、 我们将 IN 端子连接到直流电源、并将电压设置为5.0。 我们 通过重复打开/关闭直流电源来观察/PG 和/CHG 状态。

因此、问题有时是/PG 和/CHG 状态为低电平、高电平表示充满电、另一个问题是 /PG 和/CHG 状态表示低电平、低电平表示充电。

我们是否可以让设置完全充电状态的计时器或时间延迟不会迅速做出反应?

因为我们要 区分电池是否已连接。

这意味着、

如果电池断开连接、/PG 和/CHG 状态为低电平和高电平。

如果电池已连接且电池已满、 /PG 和/CHG 状态也是低电平和高电平。

它们具有相同的状态、我们无法 区分我们现在具有的条件。

谢谢你。

KY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您对此问题的详细描述。 我将在实验室中检查这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您有更新吗? 我们期待着你的赞扬。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、该延迟将尝试尽快达到此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要检测已为您的应用移除电池、bq24040可能不是最佳选择。 CHG 引脚是唯一的指示器、其设计为在第一次快速充电过程中激活。 另一个需要注意的器件是 bq24010系列器件、它们具有两个状态引脚、用于指示更多的充电器模式、不存在电池的情况是一个。

    我已在实验室中测试了上述条件。
    测试案例1. 因为 CHG LED 的充电暂停行为。 另一种选择是在 TS 引脚与 GND 之间使用237k 电阻器进行测试、这样可防止在移除 NTC/pack 后器件进入 TTDM 模式。 但仍然不能很好地指示您正在寻找的电池缺失情况。
    测试案例2、我在测试中看不到这一点、但如果电池稍微放电、则可能会触发重新充电器情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill Johns、

    感谢你的帮助。

    KY。