This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电时温度过高、因此 Sch 和 PCB 审查帮助?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722228/bq40z60-sch-and-pcb-review-help-since-temprature-is-too-high-when-charging

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在调试自己的 BQ40Z60电路板、他们使用的最大充电电流为1.3~1.4A、但是 BQ40Z60的温度非常高、某些区域达到100度。

请帮您查看 sch 和 PCB 布局? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../bigFIX_5F00_Battery_2D00_PCB_5F00_Rev3_2D00_1_5F00_0.rar

e2e.ti.com/.../pi_2D00_topSmart_5F00_Battery_5F00_rev3_2D00_1_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在2天内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    由于负载较重、我们正尝试寻找另一位工程师来帮助您解决问题。
    由于高集成度和开关转换器、bq40z60的布局可能非常棘手。 通常、我们建议客户使用 bq40z50-R2和单独的充电器 IC、以实现更大的灵活性、并能够从最新的监测计和充电器中进行选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    明白了、非常感谢您的帮助和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 David 提到的、我们建议将 bq40z50-R2与单独的充电器 IC 配合使用
    这是评论。

    由于使用三节电池配置、因此必须短接引脚3和引脚4
    2.更高的输出电容有助于减少输出电压纹波
    看起来 Q4正常工作、但1k 欧姆可能很小。 如果您没有任何问题、如何将 R8的值增加到超过5k Ω?
    4.在 PF 保险丝状况发生时,是否使用并联保险丝(F1和 F2)使电池组和电池组之间的保险丝短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:
    非常感谢您的支持、我将向客户咨询您的建议。