主题中讨论的其他器件: BQ78Z100
您好!
我正在尝试学习如何使用 APR18650M1 (1100mAh)电池和 EV2300进行具有2节电池配置的 bq28z610学习周期。
1)已配置 ChemID。
第2)次)校准电流/电池电压
第3次)放电:
我能够通过以下方式对电池放电:
1) 1)在命令中启用"FET_EN"和"Gauge _EN"+"reset"
2)放电结束时、IT 状态(低电平)- REST 位被置位
要为电池充电:
1) 1)仅启用 "Gauge _EN"并向 VPack+和 Vpack-应用7.4V (1A)充电
问题:
1) 1) FC 位从不置位。 放电后仅设置 FD 位。
2) 2)充电电流仅显示88mA
3) 3)充电电压显示为8200mV。
我不确定需要配置或更改哪些内容。
我已为当前所拥有的配置包含 gg.csv 文件。
提前感谢您的帮助