This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:Bq28z610学习周期"为电池充电至充满(&quot);问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723229/bq28z610-bq28z610-learning-cycle-charge-battery-to-full-problem

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100

您好!  

我正在尝试学习如何使用 APR18650M1 (1100mAh)电池和 EV2300进行具有2节电池配置的 bq28z610学习周期。

1)已配置 ChemID。

第2)次)校准电流/电池电压

第3次)放电:

我能够通过以下方式对电池放电:

1) 1)在命令中启用"FET_EN"和"Gauge _EN"+"reset"

2)放电结束时、IT 状态(低电平)- REST 位被置位

要为电池充电:


1) 1)仅启用 "Gauge _EN"并向 VPack+和 Vpack-应用7.4V (1A)充电

问题:

1) 1) FC 位从不置位。 放电后仅设置 FD 位。

2) 2)充电电流仅显示88mA

3) 3)充电电压显示为8200mV。  

我不确定需要配置或更改哪些内容。  

我已为当前所拥有的配置包含 gg.csv 文件。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在5个工作日或更短的时间内回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明裕

    帖子中没有您的 gg 文件。 7.4V 不是正确的充电电压。 8.4V 为。 我怀疑您的配置错误或您的充电电压错误。 仅当您达到一次充电终止后、FC 才会设置。 7.4V 时、您不会这样做。 根据默认值、充电终止以8125mV 的电压打开、电流必须小于80年代的收尾电流。 希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我已上传当前配置的 gg 文件。  

    以下是我为您提出的一些额外问题:

    1) 1)在 继续学习周期之前、哪些配置是"强制性的"?

    例如:锥形电流/放电流等

    2) 2)如果我将锥形电流设置为电池快速充电电流(400mA)的10%、应该如何设置放电/充电/退出电流?

    3) 3)是否必须为充电设置"FET_en"和"Gauge _en"、或仅设置"如何为 bq28z610/bq78z100成功完成学习周期"中所示的"Gauche_en"  

    提前感谢您的帮助。

    Mingyu

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建日期:2018年8月28日16:50:23
    *
    *器件型号2610
    *固件版本0.17
    *内部版本号22.
    *订单号0
    *
    * bqz 器件编号2610
    * bqz 固件版本0.17
    * bqz 内部版本号22
    *
    *字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  显示单位
    校准 电压 电芯增益 12104. -
    校准 电压 电池组增益 46346 -
    校准 电压 电池增益 23847. -
    校准 电流 CC 增益 1.034 m Ω
    校准 电流 容量增益 1.034 m Ω
    校准 电流偏移 CC 偏移 0 -
    校准 电流偏移 库仑计数器偏移样本 64 -
    校准 电流偏移 电路板偏移 0 -
    校准 电流偏移 CC 自动配置 0 十六进制
    校准 电流偏移 CC 自动偏移 0 -
    校准 温度 内部温度偏移 0 â°C
    校准 温度 外部1温度偏移 0 â°C
    校准 内部温度模型 内部增益 -12143 -
    校准 内部温度模型 INT 基址偏移 6232 -
    校准 内部温度模型 INT 最小 AD 0 -
    校准 内部温度模型 INT 最高温度 6232 0.1°K
    校准 电池温度模型 系数 A1 -11130 -
    校准 电池温度模型 系数 A2 19142. -
    校准 电池温度模型 系数 A3 -19262 -
    校准 电池温度模型 系数 A4 28203. -
    校准 电池温度模型 系数 A5 892. -
    校准 电池温度模型 系数 B1 328. -
    校准 电池温度模型 系数 B2 -605 -
    校准 电池温度模型 系数 B3 -2443 -
    校准 电池温度模型 系数 b4. 4696 -
    校准 电池温度模型 rc0 11703 -
    校准 电池温度模型 ADC0 11703 -
    校准 电池温度模型 RPAD 0 -
    校准 电池温度模型 RINT 0 -
    校准 电流死区 死区 3. mA
    校准 电流死区 库仑计数器死区 9. 116nV
    设置 保护 保护配置 0 十六进制
    设置 保护 启用保护功能 A 57. 十六进制
    设置 保护 启用保护 B 35. 十六进制
    设置 保护 启用保护 C 14. 十六进制
    设置 保护 启用保护 D 0°C 十六进制
    设置 永久性故障 启用 PF A 0 十六进制
    设置 永久性故障 启用 PF C 0 十六进制
    设置 配置 充电配置 0 十六进制
    设置 配置 温度使能 3. 十六进制
    设置 配置 DA 配置 11. 十六进制
    设置 配置 FET 选项 20. 十六进制
    设置 配置 I2C 监测配置 4. 十六进制
    设置 配置 I2C 配置 1 十六进制
    设置 配置 电源配置 0 十六进制
    设置 配置 IO 配置 2. 十六进制
    设置 配置 SoC 标志配置 A 0c8c. 十六进制
    设置 配置 SoC 标志配置 B 8C 十六进制
    设置 配置 平衡配置 1 十六进制
    设置 配置 IT 监测配置 14德 十六进制
    设置 AFE AFE 保护控制 70 十六进制
    设置 AFE ZVCHG 退出阈值 2200 MV
    设置 BTP 初始放电设置 150 毫安时
    设置 BTP 初始化充电集 175. 毫安时
    设置 充电器 器件地址 D4 十六进制
    设置 充电器 电压寄存器 0°C 十六进制
    设置 充电器 电流寄存器 0a 十六进制
    设置 充电器 广播起搏 15. S
    设置 制造 MFG 状态初始化 8. 十六进制
    保护 CUV 阈值 2500 MV
    保护 CUV 延迟 2. S
    保护 CUV 恢复 3000 MV
    保护 COV 阈值低温 4300 MV
    保护 COV 阈值标准温度 4300 MV
    保护 COV 阈值高温 4300 MV
    保护 COV 阈值记录温度 4300 MV
    保护 COV 延迟 2. S
    保护 COV 恢复低温 3900 MV
    保护 COV 恢复标准温度 3900 MV
    保护 COV 恢复高温 3900 MV
    保护 COV 恢复记录温度 3900 MV
    保护 OCC 阈值 6000 mA
    保护 OCC 延迟 6. S
    保护 OCC 恢复阈值 -200 mA
    保护 OCC 恢复延迟 5. S
    保护 OCD 阈值 -6000 mA
    保护 OCD 延迟 6. S
    保护 OCD 恢复阈值 200 mA
    保护 OCD 恢复延迟 5. S
    保护 AOLD 恢复 5. S
    保护 AOLD 阈值 F4 十六进制
    保护 ASCC 恢复 5. S
    保护 ASCC 阈值 77 十六进制
    保护 ASCD 恢复 5. S
    保护 ASCD 阈值1 77 十六进制
    保护 ASCD 阈值2 问题7 十六进制
    保护 OTC 阈值 55 1 â°C
    保护 OTC 延迟 2. S
    保护 OTC 恢复 50 1 â°C
    保护 OTD 阈值 60 1 â°C
    保护 OTD 延迟 2. S
    保护 OTD 恢复 55 1 â°C
    保护 UTC 阈值 0 1 â°C
    保护 UTC 延迟 2. S
    保护 UTC 恢复 5. 1 â°C
    保护 阈值 0 1 â°C
    保护 延迟 2. S
    保护 恢复 5. 1 â°C
    保护 动力输出轴 充电阈值 2000年 mA
    保护 动力输出轴 挂起阈值 1800 mA
    保护 动力输出轴 延迟 1800 S
    保护 动力输出轴 复位 2. 毫安时
    保护 CTO 充电阈值 2500 mA
    保护 CTO 挂起阈值 2000年 mA
    保护 CTO 延迟 54000 S
    保护 CTO 复位 2. 毫安时
    永久性故障 SOV 阈值 4500 MV
    永久性故障 SOV 延迟 5. S
    永久性故障 CFET 关闭阈值 5. mA
    永久性故障 CFET 关闭延迟 5. S
    永久性故障 DFET 关闭阈值 -5. mA
    永久性故障 DFET 关闭延迟 5. S
    高级充电算法 温度范围 T1温度 0 â°C
    高级充电算法 温度范围 T2温度 12. â°C
    高级充电算法 温度范围 T5温度 20. â°C
    高级充电算法 温度范围 T6温度 25 â°C
    高级充电算法 温度范围 T3温度 30 â°C
    高级充电算法 温度范围 T4温度 55 â°C
    高级充电算法 温度范围 迟滞温度 1 â°C
    高级充电算法 低温充电 电压 4000 MV
    高级充电算法 低温充电 电流低 132. mA
    高级充电算法 低温充电 当前药品 352. mA
    高级充电算法 低温充电 电流高 264 mA
    高级充电算法 标准温度充电 电压 4200 MV
    高级充电算法 标准温度充电 电流低 1980年 mA
    高级充电算法 标准温度充电 当前药品 4004. mA
    高级充电算法 标准温度充电 电流高 2992 mA
    高级充电算法 高温充电 电压 4000 MV
    高级充电算法 高温充电 电流低 1012. mA
    高级充电算法 高温充电 当前药品 1980年 mA
    高级充电算法 高温充电 电流高 1496 mA
    高级充电算法 REC 温度充电 电压 4100 MV
    高级充电算法 REC 温度充电 电流低 2508. mA
    高级充电算法 REC 温度充电 当前药品 4488. mA
    高级充电算法 REC 温度充电 电流高 3520. mA
    高级充电算法 预充电 电流 88 mA
    高级充电算法 维护充电 电流 44. mA
    高级充电算法 电压范围 预充电启动电压 2500 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压低 2900 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压中等 3600 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压高 4000 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压迟滞 0 MV
    高级充电算法 终止配置 充电术语锥形电流 70 mA
    高级充电算法 终止配置 充电端电压 75 MV
    高级充电算法 电池平衡配置 Bal Time/mAh 电池1 367. S/mAh
    高级充电算法 电池平衡配置 Bal Time/mAh 电池2. 514. S/mAh
    高级充电算法 电池平衡配置 最小启动平衡增量 3. MV
    高级充电算法 电池平衡配置 放松平衡间隔 18 000人 S
    高级充电算法 电池平衡配置 用于平衡的最小 RSOC 80 %
    电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 45. mA
    电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 40 mA
    电量监测 电流阈值 退出电流 10. mA
    电量监测 电流阈值 DSG 放松时间 1 S
    电量监测 电流阈值 放松时间 60 S
    电量监测 待机 标准电流 -10 mA
    电量监测 最大负载 最大负载电流 -500 mA
    电量监测 最大负载 最大负载 RSOC 50 %
    电量监测 设计 设计容量 mAh 4400 毫安时
    电量监测 设计 设计容量 CWH 6336 CWH
    电量监测 设计 设计电压 7200 MV
    电量监测 周期 周期计数百分比 90 %
    电量监测 FD 设置电压阈值 2300 MV
    电量监测 FD 清除电压阈值 2200 MV
    电量监测 FD 设置% RSOC 阈值 0 %
    电量监测 FD 清除% RSOC 阈值 5. %
    电量监测 FC 设置电压阈值 3600 MV
    电量监测 FC 清除电压阈值 3500 MV
    电量监测 FC 设置% RSOC 阈值 100 %
    电量监测 FC 清除% RSOC 阈值 95 %
    电量监测 TD 设置电压阈值 3200 MV
    电量监测 TD 清除电压阈值 3300 MV
    电量监测 TD 设置% RSOC 阈值 6. %
    电量监测 TD 清除% RSOC 阈值 8. %
    电量监测 TC 设置电压阈值 3600 MV
    电量监测 TC 清除电压阈值 3500 MV
    电量监测 TC 设置% RSOC 阈值 100 %
    电量监测 TC 清除% RSOC 阈值 95 %
    电量监测 状态 周期计数 0 -
    电量监测 状态 Qmax 电池1 1100 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 电芯2 1100 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 封装 0 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 周期计数 0 -
    电量监测 状态 更新状态 4. -
    电量监测 状态 EOC 上的电芯1通道电压 0 MV
    电量监测 状态 EOC 上的电芯2通道电压 0 MV
    电量监测 状态 EOC 的电流 0 mA
    电量监测 状态 平均 I 上次运行 0 mA
    电量监测 状态 平均 P 上次运行 0 CW
    电量监测 状态 Delta 电压 0 MV
    电量监测 状态 温度 k 0 â°C/256mW
    电量监测 状态 温度 A 0 S
    电量监测 状态 最大平均 I 上次运行 2048 mA
    电量监测 状态 上次运行的最大平均 P -3022 CW
    电量监测 IT 配置 负载选择 7. -
    电量监测 IT 配置 加载模式 0 -
    电量监测 IT 配置 用户速率- mA 0 mA
    电量监测 IT 配置 用户速率- CW 0 CW
    电量监测 IT 配置 保留容量 mAh 0 毫安时
    电量监测 IT 配置 保留上限 CWH 0 CWH
    电量监测 IT 配置 设计电阻 0 m Ω
    电量监测 IT 配置 电池组电阻 0 m Ω
    电量监测 IT 配置 系统电阻 0 m Ω
    电量监测 IT 配置 RA 滤波器 80 %
    电量监测 IT 配置 RA 最大增量 15. %
    电量监测 IT 配置 电阻参数滤波器 65142 -
    电量监测 IT 配置 近 EDV Ra 参数滤波器 59220 -
    电量监测 IT 配置 Qmax 增量 5. %
    电量监测 IT 配置 Qmax 上限 130 %
    电量监测 IT 配置 端点电压 4600 MV
    电量监测 IT 配置 术语 V 保持时间 1 S
    电量监测 IT 配置 术语电压增量 300 MV
    电量监测 IT 配置 术语最小单元格 V 2800 MV
    电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 10. %
    电量监测 IT 配置 最小增量电压 0 MV
    电量监测 平滑处理 平稳的放松时间 1000 S
    电量监测 条件标志 最大误差限制 100 %
    电源 电源 有效更新电压 2800 MV
    电源 关断 关断电压 2300 MV
    电源 关断 关断时间 10. S
    电源 关断 充电器存在阈值 3000 MV
    电源 睡眠 休眠电流 10. mA
    电源 睡眠 总线超时 5. S
    电源 睡眠 电压时间 5. S
    电源 睡眠 当前时间 20. S
    电源 睡眠 唤醒比较器 0 十六进制
    电源 发货 FET 关断时间 10. S
    电源 发货 延迟 20. S
    电源 发货 自动配送时间 1440 最小
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 C 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 C 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 警报 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 状态 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 状态 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 操作状态 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 操作状态 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 温度范围 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 充电状态 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 充电状态 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 监测状态 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 IT 状态 0 十六进制
    PF 状态 器件电压数据 电芯1电压 0 MV
    PF 状态 器件电压数据 电芯2电压 0 MV
    PF 状态 器件电压数据 电池直流电压 0 MV
    PF 状态 器件电压数据 电池组电压 0 MV
    PF 状态 器件当前数据 电流 0 mA
    PF 状态 器件温度数据 内部温度 -273.2 â°C
    PF 状态 器件温度数据 外部1温度 -273.2 â°C
    PF 状态 器件温度数据 外部2温度 -273.2 â°C
    PF 状态 器件监测数据 电芯1 Dod0 0 -
    PF 状态 器件监测数据 电芯2 Dod0 0 -
    PF 状态 器件监测数据 传递电荷 0 毫安时
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断状态 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 状态 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIN 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 锁存状态 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断使能 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 控制 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIEN 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RLOUT 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RHOUT 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RHINT 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电池平衡 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE AD/CC 控制 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE ADC 多路复用器 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED 输出 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 状态控制 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED/唤醒控制 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护控制 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE OCD 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCC 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD1 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD2 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A01 61. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A02 62. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A03 63. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A04 64 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A05 65 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A06 66 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A07 67 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A08 68 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A09 69 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A10 6A 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A11 6b. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A12. 6c. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A13. 6D 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A14 6e 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A15 6 f 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A16. 70 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A17 71. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A18 72. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A19 73. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A20 74. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A21 75 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A22 76. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A23 77 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A24 7A. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A25 78 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A26 79 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A27 30 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A28 31. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A29 32 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A30 33. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A31 34 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A32 35. 十六进制
    系统数据 完整性 静态 DF 签名 0 十六进制
    系统数据 完整性 静态化学 DF 签名 4238. 十六进制
    系统数据 完整性 所有 DF 签名 0 十六进制
    I2C 配置 数据 制造日期 1980年1月1日 日期
    I2C 配置 数据 序列号 1 十六进制
    I2C 配置 数据 制造商名称 应用工程师 -
    I2C 配置 数据 器件名称 bq28z610 -
    I2C 配置 数据 器件化学特性 狮子 -
    寿命 电压 电芯1最大电压 0 MV
    寿命 电压 电芯2最大电压 0 MV
    寿命 电流 最大充电电流 0 mA
    寿命 电流 最大放电电流 0 mA
    寿命 温度 最高温度单元 -128 â°C
    寿命 温度 最小温度单元 127. â°C
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 标志 FF55 -
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 0 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 1. 66 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 2. 90 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 3. 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 4. 64 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 5. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 6. 76. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 7. 100 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 8. 149. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 9. 186. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 10. 216 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 11. 210 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 12. 269. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 13. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 14. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 CELL1 R_A 标志 FF55 -
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 0 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 1. 66 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 2. 90 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 3. 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 4. 64 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 5. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 6. 76. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 7. 100 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池芯1 R_A 8. 149. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 9. 186. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 10. 216 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 11. 210 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 12. 269. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 13. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 14. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 标志 FFFF -
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 0 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 1. 66 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 2. 90 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 3. 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 4. 64 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 5. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 6. 76. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 7. 100 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 8. 149. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 9. 186. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 10. 216 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 11. 210 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 12. 269. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 13. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 14. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 标志 FFFF -
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 0 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 1. 66 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 2. 90 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 3. 56. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 4. 64 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 5. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 6. 76. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 7. 100 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 8. 149. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 9. 186. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 10. 216 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 11. 210 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 12. 269. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 13. 1500 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 14. 1500 2^-10 Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 gg.csv 文件作为附件发送给我吗? 很难用这种方式读取或导入并测试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    当我尝试上传 gg.csv 文件时、它会不断提示我错误。 我还可以通过哪些其他方式将其发送给您?

    最小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我决定将文件转换为 Excel。 希望这起作用。  

    谢谢、

    最小

    e2e.ti.com/.../Battery-Configuration-.gg.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿将其转换为 xlsx。 请将其作为 zip 文件上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    这里是我现在拥有的文件。 谢谢

    e2e.ti.com/.../Battery-Configuration.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mingyu、

    您似乎只是对大多数部件使用默认配置、这对于4200mV 电池是准确的。

    因此、为了回答您的问题、

    1) 1)在继续学习周期之前、哪些配置是"强制性的"?
    根据应用而非说明正确地对电量监测计进行编程后、您需要完全放电电池。

    将锥形电流调整为 C 速率的1/10。
    您的充电电流和 DSG 电流可以分别为 C/2和 C/5。
    您的术语 V 应该大约为3200mV 或3000mV。
    您应该将电池的电压 DSG 设置为2900mV、以确保在 DSG 期间 V 项被命中
    在 CHG 期间、您应将锥形电流降至至少低于锥形电流20mA、并将电流保持在该水平至少80秒

    例如:锥形电流/放电流等

    2) 2)如果我将锥形电流设置为电池快速充电电流(400mA)的10%、应该如何设置放电/充电/退出电流?
    不应更改退出电流。 其余部分请参阅上文。

    3) 3)是否必须为充电设置"FET_en"和"Gauge _en"、或仅设置"如何为 bq28z610/bq78z100成功完成学习周期"中所示的"Gauche_en"
    您需要启用 FET 进行充电。 因此、为监测计_EN 和 FET_EN 发送命令0x21和0x20。