This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:当负载模式= 1 (恒定功率)时、未应用保留电容 CWH

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723385/bq40z50-r1-reserve-cap-cwh-not-applied-when-load-mode-1-constant-power

器件型号:BQ40Z50-R1

我们具有恒定的功率负载、因此选择了负载模式= 1 (技术参考手册的第6.2节)。 我们还希望使用"保留容量"功能。 从第6.2节(相关段落复制如下)

假设我们有加载模式=1、如果是 IT 配置数据存储器、我们在"Reseve Cap-CWH"部分中输入了保留容量。 但是、这似乎没有任何作用;剩余容量不受更改此值的影响。 但是、无论 加载模式如何、更改"Reserve Cap-MWh"中的值都会按预期更改剩余容量。 这似乎是不正确的行为。

下面链接的日志文件显示 、无论负载模式如何 、"Reserve Cap-MWh"都会导致剩余容量发生变化(复位后)、"Reseve Cap-CWH"在任何一种负载模式下都没有影响。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3566.res_5F00_cap.log

您能否告知这是一个错误、已知问题、或者是否还有其他必须应用的设置才能使用 'Reseve Cap-CWH'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在5个工作日或更短的时间内回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经查看过您的文件、并看到您描述的行为、其中只有 mAh 的保留容量似乎对 RSOC 有影响。 我将进一步研究这一问题、以找出潜在的根本原因。 是否可以在.zip 文件中发送完整文件(.gg.csv)? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题很可能是0x03 BatteryMode()寄存器中的 CAPM 位设置为0,因此容量模式的单位是 mAh。 如果您将 CAPM 更改为1、它将以 mWh 为单位报告、并应反映您的保留容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Steve Schnier]0x03 BatteryMode()寄存器中的 CAPM 位很可能设置为0,因此 Capacity Mode 的单位为 mAh。 如果您将 CAPM 更改为1、它将以 mWh 为单位报告、并应反映您的保留容量。

    [/报价]

    谢谢、可以确认 CAPM 必须采用与保留容量相同的格式、即

    • CAPM = 0、将使用保留电容 mAh
    • CAPM = 1、将使用保留上限 CWH

    加载模式对应用保留容量没有影响。 技术参考不正确且具有误导性!