您好!
我在该器件上遇到了一些奇怪的问题。 我使用的应用基于 TPS23753EVM 评估模块的原理图、用于为小型处理器板供电。 它还包含一个看门狗 IC、可控制 MOSFET、以便在看门狗触发时尽快禁用处理器的电源输出。 在看门狗触发后、系统与 TPS23753的电源输出断开约100ms。 但是、在这段时间后重新连接系统、 TPS23753的输出电压将比设计的高0.5V。 此外、该电压将缓慢上升。 使用的布局设计为具有5V 的输出电压。 首次启动系统时、一切看起来都很好、输出电压稳定在大约5V。 仅在短时间内从 TPS23753的电源输出断开系统后才会出现此问题。 但是、电压开始增加到至少大于6V、此时我断开了系统、以避免损坏。
是否有任何提示可能存在此问题的问题或可能的解决方案?
此致、
Sebastian Basto