This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907建议温度

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723934/lp5907-lp5907-recommended-temp

器件型号:LP5907

您好、先生、

如图所示、LP5907数据表第5页显示 了-40 至85°C 环境温度下的建议运行条件。

但第23页的 OP 温度为-40至125C、 哪一个用于 RD 设计环境温度?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    线性稳压器是功耗产品。  因此、不仅要了解您的应用环境温度、还要了解 LP5907的结温、这一点很重要。  产品选项附录中规定的工作温度范围是-40至125 C 的工作结温范围   

    请注意、我们的电气特性表规格在规定的结温条件下有效。

    结温与环境温度之间的关系可使用热性能信息表中的信息进行估算。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你好。

    非常感谢。

    Hugo