This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 浪涌电流限制器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723440/inrush-current-limiter

主题中讨论的其他器件:LM5069

如何降低浪涌电流、我的负载电容为2000uF。 我对使用哪种类型的浪涌电流限制器以及如何使用感到有点困惑?

感谢志愿人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bud、

    您可以使用电子保险丝并调整软启动电容器以进行浪涌电流管理。 有关 管理高容性负载浪涌电流的更多信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva920.pdf。 向我发送您的电压和应用详细信息、以建议更合适的解决方案。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于三相逆变器。

    - 40V 30安培

    -由于它包含一个2200uf 的电容器,通过连接到电池电源,它会产生火花。

    -出于临时目的、我们通过对电容器充电

    然后、我们移除电阻器并连接到电源。

    我们无法使用 NTC 电阻器,因为它会耗散大量热量,并且不适合高功率应用。

     任何建议朋友。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bud、

    具有外部 dv/dt 启动电路(如数据表首页中提到的电路)的 LM5069将能够支持您的应用。 请获取 EVM 并试用。 我们的设计计算器工具位于 www.ti.com/.../toolssoftware 、可在设计方面提供帮助。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生、这是一款很好的产品。 它是否适合我的应用(1000W)、因为将有30安培的电流流流流过它。

    我已经使用德州 webench 设计器模拟了模块 ,您能解释一下仿真图。 我对此感到困惑。

     -以及 webench 工具中的输出电流限制是什么。

     -我的输出最大约为30安培、但在输出电流限制选项(在 webench 工具下)中不会增加到10安培以上。

     -输出电流限制选项是否意味着电容负载充电所需的电流。

     -即使电路中使用的 MOSFET 为100V 和30A、这也不适合我的 APPLN。

    如果我错了、请纠正我的朋友。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浪涌电流限制器意味着、在初始阶段减慢电子(电流)的流速、以便为电容器充电。
    然后电流将根据应用情况正常流动。 我能否使用 lm5069完成此过程。 引导我的朋友。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bud、

    WE-Bench 工具中似乎存在一些限制。 我将与团队进行核实。
    LM5069可在正常运行时支持30A。 请将已填充的设计计算器发送给我进行审核。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5069的放大器功能是多少、因为数据表中未提及它。

    我想在逆变器电路中使用浪涌电流限制器。 逆变器的规格..

    -40V 和30A (1000W) LM5069是否适用? 因为在负载条件下、30安培电流将持续流经此 lm5069。

    朋友您是否需要任何其他信息。 正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5069是该设计的控制器和放大器功能也取决于外部 FET。 请使用设计计算 器 www.ti.com/.../toolssoftware 验证您的设计 ,它显示了设计可以支持特定 FET 的功率级别。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、主席先生、我要求它取决于 MOSFET。
    但是、当我使用该工具进行设计时、输出电流限制选项不会增加到超过10安培。 主席先生,请你解释我的发言。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在随附的文件中输入系统参数并将其发送给我。

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生 ,我附上了这一文件。  

    参数:  

    - MOSFET nce7580 (http://www.dzsc.com/uploadfile/company/332784/201081617837365.pdf)

    - Vmin = 20V

    - Vmax = 60V

    -软启动方法(缓慢增大 MOSFET 的栅极电压以减小浪涌电流)

    -负载2200uF

    - MOSFET 的输出电流将高于30安

    主席先生。

    e2e.ti.com/.../LM5069-redesigned.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附的设计表为空、请填写并发送给我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在填充设计计算器时遇到任何挑战、请告诉我。

    此致、
    Rakesh