This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:设计审查。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724035/ucc27714-design-review

器件型号:UCC27714

大家好,我可以  发送客户原型板的原理图。 PWM 信号(3.3V)来自另一个评估板。 HIN 在前25 μ s 内脉冲16个点。 4 μ s 后、LIN 在接下来的25 μ s 内再次脉冲16个点。 2个信号持续交替。 目的是在测试点1和2处生成正弦波。 B+电源的变化范围为0至500 Vdc。 此时、我有 D2、D3、D4、D5、 D7、D8、D9和 D10未组装。 他 从评估板 UCC27714EVM-551的原理图中提取了该电路。 他希望 PWM 信号通过某种程度的放大(足以打开 FET)从 HI 传递到 HO 和 LI 传递到 LO。 PWM 信号的上升时间为6nsec (请参阅下图)。 自举电容值和二极管直接来自数据表。 IC 有2个电解电容器。 我不能认为你还有什么可以做的事情来使它正常工作。 请提供建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我已经阅读了您提供的描述、但我仍然不确定问题是什么。 您能解释一下客户期望看到什么、客户看到什么?

    您可以将原理图转发给我、一旦我了解问题、我就会查看。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、
    我与 Derek Payne 合作、担任应用工程师、为 UCC27714器件提供支持。 根据 Derek 的问题、您是否有任何其他信息?
    不清楚客户看到了什么问题。

    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果没有、请告知我们、我们将与您一起解决该问题。