This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:帮助我检查 BQ76925应用原理图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722211/bq76925-help-me-check-the-bq76925-application-schematic

器件型号:BQ76925

您好!

我的客户使用 bq76925来管理6节锂离子电池,他们参考我们 的 SLUA707,weblink  

现在他们已经设计了原理图、但无法确定电路能否正常运行。 因此、他们需要我们帮助他们检查原理图。

另外,他们也不知道如何设计唤醒芯片的原理图。 你能提出一些建议吗?

e2e.ti.com/.../5545.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、
    很难判断设计是否能够满足客户的要求。 对于连接设备:
    C18下部应连接到 GND、如 SLUA707而不是 VC0中所示。
    VIOUT 电容器比 SLUA707大200倍、使用数据表表27中所示的范围内的电容器。
    考虑您的 MCU 是否需要大容量电容器。
    充电 FET 符号看起来与放电 FET 相同、请确保极性正确。
    充电 FET 上的 RGS 电阻在10M 时相当大。

    有关唤醒电路、请参阅 SLUA707 Q2和 Q3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    感谢您的帮助和指导;
    我已要求客户按照您所说的。修改原理图
    关于唤醒电路,我想达到以下目标:
    插入直流适配器后、需要将 bq76925唤醒;
    插入负载且负载端子正常运行时;bq76925需要被制动;如果负载未运行(例如在睡眠模式中)、bq76925无需被制动;
    您能告诉我如何实现这些功能吗?我应该如何设计原理图。
    谢谢你。


    此致。

    徐 Cickey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、
    我们无法为客户设计产品、但有一些建议:
    bq76925警报是一个连接唤醒检测器的开漏输出。 当 bq76925关闭时、通过一个警报上拉来实现唤醒。 警报必须高于2V 才能唤醒、如果警报也连接到 MCU、请确保电压不超过 MCU 输入电压。 如果通过上拉至 V3P3进行连接、请确保它不超过绝对最大值或连接电路的绝对最大值电压。
    检测直流适配器连接并将 ALERT 引脚驱动为高电平。
    bq76925不控制 FET、这些 FET 将由系统中的 MCU 控制。 如果 MCU 在 bq76925处于关闭状态时开启、它可能会通过来自负载的一些信号来检测负载并唤醒 bq76925。 如果 MCU 处于关闭状态、某些电路将需要检测负载是否存在并激活警报功能。 如果电池电压为0是因为电池关闭、而负载电压为0是因为电池未连接到工作正常的电池、则可能不会有任何信号可用。 系统需要对电池进行一些控制或附加连接才能触发唤醒。 如果 FET 驱动器在关断时偏置电池输出、则负载可以在电池组端子中提供一些可以检测到的移动。 虽然它用于不相关的器件、但不直接适用、您可能会看到应用手册 www.ti.com/.../slua769 中的电池组触发电路创意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的建议和帮助。

    我曾考虑过唤醒 bq76925的另一种方法。

    顺便说一下,在 slua707应用中。为什么我们需要 Q4? 我们能不能去发现它?

    因为我想、如果电池完全放电、电池组+和 VC3的电压几乎为0v、在这种情况下、Q4永远不会导通;

    我们的放电和充电 FET 也无法打开;如果我们没有预充电电路、我认为 电池组将无法充电。 是这样吗?

    因此、我认为、如果我们没有预充电电路、则必须对 Q4进行去分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、
    Q4为 FET 驱动器提供较低的电压。 如果 www.ti.com/lit/slua707设计中没有 Q4、如果 PACK+在瞬态条件下变为24V 或更高、则 Q10和 Q11的栅极电压会过高并损坏 FET。 稳压电压有利于 FET 驱动器将栅极电压限制在接近指定的 RDSON 值、并在低电压条件下提供最大可用电压、但它可能需要最小负载、设计人员选择了一个更简单的电路。 使用更少的电池或电压更低的电池时、可能不需要或不适合使用相同的简单电路。
    请咨询您的电池供应商、了解电池的安全工作条件、如果电压过低、可能不建议对某些电池进行再充电。 另请注意 bq76925的 POR 条件、不建议在4.2V 以下运行、并且可能需要7.5才能唤醒。 在这些范围内、您可以看到 Q4的栅极电压可能太小、无法驱动 FET
    您将最了解您的系统要求。 选择适合您设计的栅极驱动电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,WM5295,

    我看到你们说了什么、建议客户 设计更合适的电路;

    感谢您的大力支持。