This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:更新状态不会从0x04变为

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723638/bq40z60-update-status-not-changing-from-0x04

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、

以 slua777.pdf 为指南、我已经执行了5个完整的学习周期、并且没有让更新状态寄存器从0x04更改为0x04。

我将使用4节串联的三星30q 电池;电量监测计通过 CHEM_ID 0x2085进行编程。

我从未改变过、但周期计数已变为3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在5个工作日内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着您无法正确终止充电。 如果没有正确的充电终止、您将无法获得正确的 DOD 更新或 Qmax。 因此、您将没有电阻更新。

    完全遵循此过程。

    1.对化学 ID 进行编程、正确设置所有监测计参数
    2.对电池进行完全 DSG 处理
    3、等待 Rest 标志置1或 VOK 清零
    4.开始充电,VOK 将被置位,充电直至充电终止
    5.放松2小时
    6.检查 VOK 是否被清除,然后您的 Qmax 将被更新
    7.现在启动 DSG,VOK 将再次置位,DSG 直到终止电压
    8.休息5小时
    9.VOK 将清除,Ra 表将更新
    10.再次重复该过程以优化所学的值

    这将帮助您获得正确的学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我一直在做的事情。

    1)  如何上传文件以提供 srec 和日志?

    2)  日志中需要包含什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将其作为 zip 文件上传。 您可以使用答复框底部的插入代码、附加文件和下面的更多链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "2.) 日志中需要包含什么内容?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqstudio 中记录的充电和放电周期数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 哪些寄存器和闪存位置以及速率如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 bqstudio DataRAM 寄存器的速率为1s、所有 df 每60s 记录一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我选择了所有寄存器、则会弹出错误消息、显示"Max no of parameters that can be logged is limited to 200。 请尝试重新选择..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您所指的是什么、但 bq40z60 DataRAM 中只有大约160个寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是尝试记录超过100个寄存器时出现的错误。 就像我说的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在线将 bqstudio 更新为最新测试版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你在这里对我做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有 bqstudiotest 版本。 请卸载生产版本/删除文件夹并重新安装它或测试版本、以便能够记录所有内容。