This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:[UCD31XX&UCD30XX]生产工具与制造工具之间的差异

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: FUSION-PRODUCTION-GUI, UCD3028, UCD3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721513/ucd3138-ucd31xx-ucd30xx-production-tool-vs-manufacture-tool-difference

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:FUSION-PRODUCTION-GUIUCD3028UCD3020

大家好、

我是否可以知道生产工具与制造工具之间的区别? 生产工具解决的问题比制造工具解决的问题多大?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在验证差异、然后返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FUSION-PRODUCTION-GUI 已取代 Fusion Digital Power 制造工具、以支持 UCD3138X 系列、UCD3020和 UCD3028。
    制造工具不会包含任何后续更新、以支持 UCD3138X 系列、UCD3020和 UCD3028。
    如果在2017年之后 UCD3138X 系列、UCD3020和 UCD3028支持出现任何错误或问题、它们将仅在生产工具中修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我是否可以知道生产工具与制造工具之间的区别?

    没有区别对吗?  仅软件更新原因?

    生产工具解决的问题比制造工具解决的问题多大?

    我没有得到 答案、您能为我列出文档吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人知道吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    24小时前没有答复,谁能回答我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产工具早已从制造工具中分离出来。
    有许多生产工具构建 旨在解决许多增强和修复问题:


    内部版本1.2.126 [2015年12月16日]
    内部版本1.2.127 [2016年1月4日]
    版本1.2.128 [2016年4月21日]
    构建1.2.129 [2016年4月25日]
    内部版本1.2.130 -内部版本1.2.131 [2016年4月27日]
    内部版本1.2.32 [2016年5月4日]
    内部版本1.2.133 [2016年5月9日]
    内部版本1.2.134 [2016年5月17日]
    内部版本1.7.000 [2016年7月5日]
    内部版本1.7.001 [2016年8月4日]
    版本1.7.002 [2016年8月5日]
    内部版本1.7.003 [2016年8月8日]
    内部版本2.0.0–2.0.3 [2016年8月25日–2016年9月21日]
    内部版本2.0.4 [2016年9月26日](未发布)
    版本2.0.5 [2016年9月28日]
    内部版本2.0.6 [2016年10月4日]
    内部版本2.0.7 [2016年2月22日]
    内部版本2.0.8 [2017年6月30日]
    内部版本2.0.9 [2017年7月31日]

    --------------------------------------------------
    以下是一些示例:

    内部版本1.2.126 [2015年12月16日]

    错误修复

    *单击导出脚本时,将出现关于 NI 汇编引用的异常对话框。

    内部版本1.2.127 [2016年1月4日]

    更新

    我增加了对读取包含字母和数字的序列号的支持。

    还支持下载到不同 SAA 适配器上的两个器件、其中一个器件的控制引脚5被拉至低电平。

    构建1.2.129 [2016年4月25日]

    更新:

    *删除了执行命令0xE4和0xE5 (cmds_DCDC_分 页和 cmds_DCDC_Non分 页)的需要。 对于固件不执行 PMBus 命令很有用

    。 如果他们没有 E4/E5、则不会抱怨、如果他们这样做、将会起作用。 我还将制作一个 Fusion Studio GUI、使器件 GUI 的响应方式与您之前提到的相同、因为它们不喜欢扫描过程中出现错误时的响应方式、我们建议将位掩码设置为零。 现在,如果他们没有器件 GUI 的位掩码,则不会显示错误,但是如果他们使用联机 GUI,他们将看不到许多配置命令,因为这是基于位掩码的。

    ----------------------------------------

    如果您使用了制造工具、它适合您。 留下来。
    如果您有新的用例、请从生产工具开始。

    这些工具的专家将在劳动节后回来、并将帮助您处理您可能提出的特定请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这句话中很有意思"还有下载到不同 SAA 适配器上的两个器件的支持、其中一个器件的控制引脚5被拉至低电平。 "、这意味着我可以同时使用生产工具将固件下载到2个具有2个 USB-TO-GPIO 的器件?
    您能否就此向我们提供建议和文档?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人知道吗?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是这意味着什么。

    此功能仅在生产工具中存在、从2016年1月起在1.127版中受支持。

    运行非常简单、其中一个接口上的引脚#5需要被掠夺为低电平(零逻辑)。

    这样、软件就可以区分这两个接口。 请尝试一下、如果您有任何其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据控制引脚的高低设置的不同配置、您可以有多个 SAA 适配器。 这使您可以设置不同的流程,在其中指定要使用的 SAA 适配器。