This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131输出故障 TPS65131输出故障、高频声音。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719675/tps65131-tps65131-output-fail-tps65131-output-fail-with-high-frequency-sound

器件型号:TPS65131

您好!

我们使 TPS65131 VPOS = 10V、Vneg =-10V

TPS65131输出负载故障、我们可以听到电感器的高频声音。

但我们可以在不加载的情况下测量正确的输出。

是否有任何可能的原因导致此问题?

PS:我们确保组件规格与 EVM 和电路规格相同。

更新:

我在输入电压之前添加1欧姆电阻,它可以解决这个问题。 您知道原因吗?
或者通过任何方法可以找到根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请于2018年8月21日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以发送原理图吗? 输入电源电压是多少?负载电流是多少? 电感器的大小是否适合峰值电感器电流(Isat)?
    您是在省电模式还是常规运行模式下使用该器件?
    一旦我对这些问题有了答案、我可能就能够弄清楚导致此问题的原因。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特:…

    我需要与客户确认、请稍候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 一旦您从客户那里获得信息、请告诉我。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:…

    客户的状况如下所示

    VIN = 5V  

    VPOS = ~~15V Vneg =-10 -15V (可通过可变电阻进行调节)

    IPOS 和 Ineg = 100mA

    原理图和电感器规格作为附件文件。

    更新一些信息、添加电阻无法完全解决问题。 10个板中的大约6个变为正常状态。  

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../TPRH0603_2D00_4R7MA-to_3B9D6E66_18.07.25.pdf

    e2e.ti.com/.../PID2_5F00_TBoard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    升压和反相转换器的输出电流足够小、因此电感器 Isat 不是问题。
    我在原理图中注意到、R59连接到反相转换器开关节点(引脚5和6)。 它应该被连接至引脚4 (VIN)。 由于我们有一个 RC 滤波器连接到引脚4、我认为 R59连接错误可能会提供一条在内部绕过该滤波器的路径。 您能否用蓝色的导线 R59连接到引脚4并查看它如何影响运行? 如果问题仍然存在、您能否测量 VPOS、VNEG、升压 SW 节点(引脚1)和反相转换器 SW 节点(引脚6)波形并将其发送给我? 我不确定、但这些波形可能会提供线索。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特:

    我还看到 EVM 的原理图 ENP 和 ENN 器件也通过 JUMP 连接到 INN。

    无论如何、我将首先尝试修改 R59。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特:

    修改 R59不是有效的解决方案。

    我将尝试为您获取波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请提供波形、但最好您能安排给我发送一个电路板、这样我就可以在实验中查看一下、因为我觉得这可能是为了在电路板上实际调试它。 您是 TI 员工吗? 如果是、您可以在 TI 目录服务中查找我、我叫辽家汗、并直接向我发送电子邮件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:

    我不是 TI 的员工、而是我的 FAE。

    我将尝试获取 PCB 并将其发送给您、但我如何为您发送它?

    通过本地 TI FAE?

    更新:

    我已经准备好了 PCB。 请提供如何将 PCB 发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    您可以通过当地的 TI FAE /销售工程师将电路板发送给我。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我们现在通过直接电子邮件讨论了这一点、我将关闭此主题。
    此致、
    辽卡特