主题中讨论的其他器件: CSD87312Q3E
您好! 我们正在遇到此充电器的故障情况、希望您能帮助我们解决。
我们的设置: 我们将 BQ24133充电器芯片与容量为6Ah 或10Ah 的2节锂离子电池配合使用。 它具有内置的10千欧热敏电阻。 我们在数据表中完全按照示例电路布局了原理图。 我们使用了所有示例电路值。 因此、我们的充电芯片值应为:viset= 403mV (应导致1.01A 充电电流限制)、VACSet = 0.82V 至1V (应导致2.5A 输入电流限制)。 我们的电源是12V 交流适配器。 我们确实将 STAT 引脚连接到了我们的系统微控制器之一以及 STAT LED。
我们的问题: 我们将插入12V 适配器和电池并进行充电(STAT LED 为稳定红色)、然后当我们打开负载电源时、充电器发生故障(STAT LED 闪烁)。 如果我们拔下12V 适配器并将其插回、则通常会清除故障(有时需要多次拔下/拔下才能清除故障)。 问题几乎完全是数据表第9.3.19节中定义的行为。
在系统完全启动的情况下、我们将向负载提供最低2A 和最高30A 的电流。
我们已经尝试过的内容:
我们已验证数据表中第9.3.9节的所有启用充电的条件。 它们都在开关前后所需的限值内。 我们没有在开关期间验证它们、但如果它们在开关后是稳定的、我们认为这应该足以再次启用充电。
2.通过将 R4 (在 TI 数据表中、标称值为100K)替换为值为10.4K 的新电阻器来增加 ACSet 的电流限制、将其他一切保持原样、因此新的电流限制应为6.25A。这不能解决我们的问题。
考虑到第9.3.19节、我们测量了 ACFET 和 BATFET 两端的电压。 系统上电时获得的波形如下图所示。
CH1 (黄色)为 VBAT。 CH2 (蓝色)是12V 适配器。 紫色表示数学通道之间存在差异。
在电压骤降如此大的情况下、我们怀疑浪涌电流会尝试为电容器充电。 在第9.3.0节的最后一行、 我们在 Q1、Q2和 Q3的源极和栅极之间添加了电容、以尝试降低浪涌电流、但在添加114uF 电容后、我们无法防止故障。 Ω、我们尝试根据中的交流电源放置一个56k Ω、1W 的电阻器、从而降低浪涌速度、我们能够在电路板发生故障的情况下持续运行系统(仅以2A 的电流运行系统)。
我们正在寻找具有适当浪涌保护等级且在30A 电流下工作的浪涌保护电路。 但是、我们要验证问题是否出在 BQ24133的电路中。 我们正处于问题实际所在的位置,因此我们希望从这个论坛获得一些意见。
请提出任何问题、我们会尽快回答! 谢谢!