This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:输出端的剩余电压

Guru**** 2518620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717288/tps25910-remaining-voltage-at-output

器件型号:TPS25910

您好、先生、

 

请找到下面的原理图。

我们发现、当器件禁用(通过 Q17关断)时、输出端的剩余电压大约为1V (以黄色圆圈标记)。

即使我们移除了外部 FET Q24、剩余的电压仍然存在、并且节点上没有其他连接、即+5V_OUT。

您能否评论根本案例并提供解决此问题的解决方案? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    TPS25910内部 FET 的下拉强度不是很强、这是输出电压较低的原因。 当我们在输出端具有任何负载电容时、我们不会看到这一点。 您能否检查在+5V_OUT 或+VBUS_B 上放置1uF 电容?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    上述建议是否有帮助?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    是的、感谢您的支持!

    此致、

    Sam Ting