This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容学习特性问题

Guru**** 2893000 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720887/bq33100-questions-for-capacitance-learning-feature

器件型号:BQ33100

您好!

客户正在测试 BQ33100并遇到以下问题。

如 数据表第8.3.1.1节所述。 对于学习过程1和3、它是否充满电?  学习过程2和4的放电时间是否固定? 如果放电时间不固定、BQ33100如何确定放电完成?

在我们给出了学习命令并等待大约1分钟后、我们可以看到超级电容器已开始放电6秒、并停止并等待1分钟、再放电1秒、然后显示"学习成功完成"和超级电容器状态消息。 请参阅下面捕获的图片。 这是否意味着完成学习周期?

3.在发生故障的电路板上,我们可以看到第一次超级电容器放电花费了20秒以上,然后继续学习,直到 重新学习超时为止。 我们想知道、什么类型的错误可能会导致 它在学习过程中保持不动、并且无法完成学习周期?  

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    为了确定导致学习周期故障的原因、需要一个更完整的日志来显示电流、堆栈电压和其他器件参数。

    例如、监控[CL]和[LPASS]以确定合格电容学习周期何时开始。 当一个合格的学习发生时、运行状态中的[LPASS]将被置位。

    在学习过程中、有特定的超电容器阵列超时或过放电保护。 在充电和放电的每个阶段开始时、计时器会启动。 如果定时器在放电阶段超过最大放电时间、则如果定时器超过充电阶段的最大充电时间、则运行状态[LDTO]会被置位、然后运行状态[LCDO]会被置位。 标志在下一个学习周期开始时被清除。

    请检查[LDTO]是否在周期结束时生效、这表示超过了最大放电时间。 同样、检查[LCTO]是否有效、以确定是否超过了最长充电时间。

    如果超过时间、则可能无法为您的应用确定学习负载的大小。 要了解有关确定学习负载大小的更多信息、请参阅此应用手册的第7节: www.ti.com/.../slua751.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    关于这个问题,我认为根本原因是超级电容器放电率太慢,
    因为故障电路板的 Q8 RDS (ON)过高、会影响放电率。

    我使用示波器观察“学习过程”,当 bq33100的 LLEN 为高电平时,将开始放电,
    “‘板”只需使用6s,而‘“故障板”使用时间超过25s,因此导致超时。
    持续超时后、alilog 将显示"电池发生故障、无法支持保留日期租赁、请更换电池"。
    因此我想知道,当学习过程开始放电(步骤2)时,步骤2中它需要什么放电级别(80%、60%、40%或20%),以便它可以继续下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    请确保学习负载允许测量至少一秒。  学习电流应足够高、以提供至少25mV 的压降。  压降越大、精度越高。  以上推荐解决方案的摘录:

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    当学习过程开始放电时、超级电容电压将从13.6V 变为10.4V、压降大于25mV、为什么它仍然没有完成放电(步骤2)并继续下一步?

    2.我想知道,如果遵循 bq33100的规格设计并使用6.5 F 超级电容器,我们需要多少学习负载? 100 mΩ ESR 是放电路径的平均 ESR? 理想的学习负载是平均放电电流?

    谢谢

    伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    请确保数据闪存中的值相对于数据表中的第8.3.1.4节"合格电容学习"进行了正确设置。 例如、Learning Config> Learning Frequency、Measurement Margin %、Max Chg Time、Max DSG Time、Learning Delta Voltage、 电容启动时间。 在这里、监控器件所有标志的日志文件会很有帮助。 如果器件处于负载状态或在学习周期期间负载发生变化、则学习周期可能会失败。

    2.请使用上面的公式确定您的申请所需的下降时间。 请确保在大于1秒的时间段内发生学习负载下降、并且压降超过25mV。

    此致、
    Bryan Kahler