我使用 TI 76930 AFE。
Rsense 为1m Ω。
我将 AFE OCD 和 SCD 阈值设置为89mV 和111mV。
当电流为78A 左右时、AFE OCD 位被置位、D_FET 关闭。
当电流为89A 左右时、设置 AFE SCD 位并关闭 D_FET。
当电流不超过 OCD/SCD 阈值时、AFE OCD/SCD 如何工作?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
应使用尽可能靠近感应电阻器的"Kelvin"连接来连接感应电阻器。 这避免了由流经寄生电阻的电流导致的电压贡献到 bq76930所见的感应电压。 在此图中、bq76930将感测电压 Idischarge x (Rsense + Rsolder1 + Rsolder2 + Rtrace1 + Rtrace2)。
将感测走线布置到焊垫将消除走线电阻的影响。 在这个改进的连接中、bq76930将感测电压 Idischarge x (Rsense + Rsolder1 + Rsolder2)。 电阻器仍必须焊接到电路板上。
有4个端子感应电阻器、可避免测量阻焊电阻两端的电压。 这些不太常见。 高电流仍会导致高电流路径中的压降、但感测连接位于电阻器封装中、而单独的端子为低电流、不会出现压降。
检查您的布局并在系统上进行测量、以查看您是否可以找到额外的电压。