主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ40Z60
您好!
CUV 检测后充电不会恢复。
但是、发送复位(MAC 0x0041)会重新启动充电、使其恢复正常。
应用交流电源时、是否有任何自动复位/重启设置?
日志文件显示了测试方案:
- 通过电池正常运行(样本1至6)
- 负载电流过大(8A)和 err.log (样片7至13)
- 交流电源供电(CUV)、无需充电(样片14至25)
此设计采用2S 配置、因此最终输出为3.7V * 2 = 7.4V
使用欠压电池组(CUV)施加交流电源时、充电不会启动/恢复。 测得的 wrt PGND
VC1 =测得的3.9V (bqStudio 的读数为3800mV)
VC2 =测得的2.8V (bqStudio 读取0V)
BAT 引脚1 =测得的2.5V (bqStudio 的读数为2900mV)
是否有用于开始充电的最小电池组电压设置?
注意:VC2上的电池有其自身的内部安全电路、该电路已断开(CUV)、因此看起来像是压降。 如果施加电压、VC2上的内部安全电路将恢复、因此、这是我们的问题、充电器需要向堆叠施加电压、以便 VC2上的电池恢复)。
下面是一些寄存器位:
电池模式 AM = 1 (报警模式)
运行状态 SS = 1 (安全模式)
运行状态 SDV = 1 (由于电池组电压过低而触发关断)
充电状态 PV = 1 (预充电电压区域中的最小电池电压)
安全状态 CUVC = 1 (检测到补偿电池欠压)
安全状态 CUV = 1 (检测到电池欠压)
我还附加了 src 文件:
bq40z60_V0_15_build_21_2S6P_R0.05b_CUV.src
第二个 EVM 会自动启动、但 BAT (引脚1)上的电压略高(2.8V)。 两个 EVM 都有代码。
谢谢、
Tom
PS、当应用交流电源(Sample14)…时、日志显示一些温度为-273.2 这意味着什么? 错误?