This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 除之外、TI 没有用于多相降压、直流到直流的 IC 或控制器

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53622, TPS53681, TPS53659, TPS53667, TPS53647, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718954/doesn-t-ti-have-a-ic-or-controller-for-multiple-phase-buck-dc-to-dc-except

主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53622TPS53681TPS53659TPS53667TPS53647LM5119

TI 是否有用于多相降压应用(除 TPS53679之外)的模拟 IC (非 MCU)。 我想使用一些简单的 IC。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    对于其他多相降压稳压器控制器、您可以查看适用于 Intel 应用的 TPS53659或 TPS53622。 否则、我们会为非 Intel 电源应用提供 TPS53647、TPS53667或 TPS53681。

    TPS53679、TPS53659、TPS53622和 TPS53681均可用于一个或两个输出、具体取决于您的配置和电流电平需求。 TPS53647和 TPS53667的最大相位数为4或6时、两者都只能输出一个输出。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    您能否提供以下信息、以便我们推荐相应器件?
    VIN、Vout、负载电流

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    VIN/395V、VOUT/24V、Iout (单路)/80A

    非常感谢!

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    遗憾的是、多相组中没有任何产品可以处理输入上的400V 电压。 如果您有拼写错误、并且意味着40V、LM5119在配置为两相模式时将能够满足您的应用需求。

    谢谢、

    Carmen