This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721616/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好、Roberto、

我有几个问题、请提供帮助。

1) 1)如何在 PMP8740中实现可变风扇 RPM? 引脚的电压也是多少(SPED_READING P4.0)。 因为在 FAN 的数据表中、VFG 信号电压被称为最大13.8VDC

2) 2)电路 ARROUND Q36、Q37、Q38、Q39和 J9、J10的用途是什么? 此电路是否仅用于点亮 J9、J10上的黄色和绿色 LED? 因为我可以看到 U14用于 PMP8740中的 CAN 通信。

3) 3)控制器何时(在什么情况下)产生浪涌继电器信号?  

谢谢、  

Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana、
    以下是您的问题的答案:
    1) 1)通过在 J1连接器的引脚1上提供 PWM 信号(由 uC 计时器生成)、可在 PMP8740中实现可变 RPM。 风扇的部件号为 Delta Electronics 的 AUB0812VH-SP00。 通过 R26将引脚 FG 上的电压上拉至3.45V (uC 的 Vcc)、因此范围为0.5V (0逻辑)至3.45V (1逻辑)。 13.8V 的值是绝对最大值 内部晶体管可以支持的最大电压、但在我们的情况下、它不起作用。
    2) 2)您答对了:Q36...Q39的用途仅是驱动 CAN 总线连接器上的 LED、并直观地指示总线上存在数字流量、但如果您不需要数字流量、则可以删除此部分。
    3) 3)关闭浪涌继电器的条件是输入交流电压处于其可接受的范围内(在显示屏上设置、通常为85VAC...265VAC)、没有警报且特定的延迟时间已过期(为了对升压 PFC 输出电容器进行预充电、通常为50ms...200ms)。 我不记得是什么计时、但在我的设计中它是固定的计时。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Roberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢