This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:SEPIC 转换器设计

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, LM2735, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718797/lm2735-sepic-converter-design

器件型号:LM2735
主题中讨论的其他器件:LMR62421LM3488

您好!

我正在寻找具有成本效益的解决方案、其中输入电压为3V 至4.5V、输出为3.3V

这里、我们在输入侧有超级电容器

 我见 过 LM2735或 LMR62421 SEPIC 转换器

我的问题如下。

上述 DO 部分支持0.75A /3.3V 输出设计。

2.我对输出短路保护有疑问。 上述 IC 是否提供输出短路保护。

如果不是、我们如何在这些 IC 上实现输出短路保护

3.针对这个输入/输出转换范围的任何其它具有成本效益的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hijack、
    1您可以使用 LM2735或 LMR62421。
    2没有短路保护、您可以将 MOS 与输出端口串联、并在短路操作时关闭 MOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为没有短路保护。 您能不能向我推荐那些具有过流关断短路保护的器件型号。

    我在起始线程中提到的输入输出规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以看到数据表中提到的具有短路保护的 LM3488。 但我无法在 webench 中对其进行仿真。
    我的输入和输出规格如下所示。
    输入= 3V 至5V
    输出= 3.3V/0.75A

    请帮我按照上述规格获取设计。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hijack、
    我将在 EVM 中进行测试并稍后回复您。