请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 两个问题
1。
MUOS 在 VREF 上是否有旁路电容器?
是的、三个并联。
2.2nF、2.2nF 和4.7nF
总电容: 9.1nF
这超出了1nF 的建议。
这是问题吗?
2.
作者引用了 PROG 引脚电压、但我需要他们在本节中使用的该值。
此处使用的 PROG 引脚电压值是多少?
接下来、同样、它们在这里具有的电流感应电阻器的值是多少?
当我们具有0.7A 电流时、流入芯片的电流感应信号的值是多少?
测得的功率耗散和计算的功率耗散差异是由测量误差造成的。
这是图13右下角的粗体文本。
测量的功率误差。
查看下光标线: 它不是水平零值。