This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28023:有关正激式转换器的问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UC28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715043/uc28023-questions-about-the-forward-converter

器件型号:UC28023

你好。

我对 UC023有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UC28023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!
    我将尝试按照附件中详述的顺序回答您的问题:
    (1)您对此观察结果正确无误。 ILIM/SD 上的电压不能超过 V ref+0.3V、在数据表中所示的简单方框图中、它可能会在启动或关断时超过 V ref+0.3V。 您需要在引脚9上放置一个4.7V 或3.3V 的齐纳钳位。
    在稳态运行期间、这不是一个问题、因为这里的电压永远不会超过1V 的 ILIM 阈值、但是如果在 CR 计时电容器上未使用钳位、那么在启动时 ILIM/SD 有可能充电至 VIN 值。
    感谢您的观看。
    (2) RT 和 CT 时序分量不用于设置振荡器频率。 它们仅用作恒定伏秒钳位。
    这是一项安全功能、因此电源变压器不会饱和。
    UC28023的电路需要一个独立的定时电阻器和电容器(数据表中的图1)
    因此、问题2的答案可在数据表的图1中找到。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我将再次询问有关②的问题。

    请告诉我如何确定最大占空比。 (我想固定最大占空比。)
    μs、当振荡频率:100kHz (周期10 μ s)且您想要固定为最大占空比60%时、
    kΩ RT:27k Ω、CR:1000pF。
    通过这种理解是可以的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!
    占空比由控制环路而不是由 RT 和 CR 值设置。
    当误差放大器的输出处于其最小电压时、将出现可用的最大占空比。
    当误差放大器输出等于斜坡谷值电压(1V 标称值)时、您可以预计接近100%占空比;当误差放大器输出等于斜坡电压峰值(2.8V)时、您可以预期获得零占空比
    因此、要获得60%的最大占空比、您需要确保您的误差放大器具有大约1.72v 的最小输出电压

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!
    我将此问题标记为已关闭、因为在过去两周中没有新的帖子。
    如果您还有其他问题、请在 E2E 中打开新主题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    John-San

    感谢您的回答。 我推迟答复。

    我想再次检查。

    以下网站可在之前的回复中找到。
    e2e.ti.com/.../2559751

    并提供您收到的答案
    ' UC28023有一个占空比钳位特性、请见第8.3.3节。 数据表中。 可以使用外部组件值设置 IC、以将最大占空比限制为50%。
    有此说明。


    '可使用外部组件值设置 IC、以将最大占空比限制为50%。'
    请告诉我。(请告诉我如何将外部器件的值设置为限制为50%。)

    此外、请使用随附文档的内容再次确认此方法。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../UC28023REV2.pdf