您好!
我正在尝试了解 UCC2863x 数据表中的典型应用示例。 在"9.2.4.7变压器选择和设计"部分中、我很难在应用参数中使用公式46。 在方程式中有一个"相对磁导率"变量、对于所选磁芯材料3C95、该变量被取为5500。 在该材料的材料规格文档中、仅给出了初始磁导率(3000)和幅度磁导率(5000)。
您如何获得值5500的相对渗透率? 幅度磁导率接近但不相同。 或者、我们可能应该从具有温度、最大磁通密度等参数的材料图形中获取值
现在、我正在尝试为我的应用选择一个由 CF139材料制成的磁芯。 制造商仅共享该材料的初始渗透率(2100)。
这种核心材料主体的相对渗透率现在已经出现了很多次、如果有人向我解释、我将永远感激。
提前感谢。