主题中讨论的其他器件:UCC27712、、 、UCC27712EVM-287、 UCC27212
大家好、团队、
希望你们做得好。 请参阅客户的以下问题:
我使用 UC27714进行了原型设计。 为了进行概念验证、我使用了2块 UCC27712 EVM 板、并将它们堆叠在同一配置中、并在作为 EVM 板开关节点的输出端获得正弦波(在我的原型板上、它们是 TP1和 TP2)。 我注意到 EVM 板在 HV 电压轨上有4个大容量电容器、而我的板在 HV 电压轨上没有任何电容器。 我的工作台电源相当大、我确信它在输出端具有大量大容量电容。 讨论过开关速度过快的一些 E2E 论坛可能会阻止自举电容器有时间充电。 但是、这里似乎没有这种情况、因为它适用于 EVM 板。 请提供建议
输入= 400V DC @ 2A
输出=尽可能高500 - 600W (目标是输出直流正弦波20kHz)