This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:低调光闪烁问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718608/tps92692-low-dimming-flicker-question

器件型号:TPS92692

你(们)好  

我 使用 TPS92692作为升压器来点亮15个 LED。 我具有低调光要求、需要低至0.1mA 的 LED 电流。 因此、我将 IADJ 电压设置为10mV 并使用 PWM 调光。 PWM 占空比可能从1/50变为50/50。 我发现 LED 可能会从 PWM 1/50闪烁到7/50、我测量电感器电流、如图1所示。 我还为此低调光应用设计了 TPS92602、但 TPS92602没有闪烁问题。  图2所示的电感器电流。 电感器电流在低调光时差别很大、TPS92692的低调光行为是否可以像 TPS92602?

图1. TPS92692电感器电流

图2. TPS92602电感器电流

谢谢

此致

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    从 TPS92692规范的第8.3.9节中:IADD 输入范围为140mV 至2.25V。 因此、当 IADJ 使用10mV 输入时、不在 TPS92692所需的范围内。

    您是否希望在具有 PWM 的 LED 上运行0.1mA 平均电流? 或者、您是否在 PWM 打开时尝试运行0.1mA、以便在10%占空比下平均值为0.01mA? 对于低电流、外部组件的尺寸也必须正确。 观察两个示波器捕获上的电流、我觉得这两个电流看起来都不稳定。 对于第一个脉冲、它应该是一个高峰、之后的所有脉冲应该是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,金枪鱼:

    由于模拟调光无法满足我的低调光要求、因此当 IADJ 电压最低时、我使用 PWM 调光来降低 LED。 IADJ = 140mV。 我的要求是0.1mA 平均电流。 "对于低电流、还必须正确调整外部组件的尺寸"您能解释更多详细信息吗? 为什么第一个脉冲需要高峰值电流?

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    对于该低电流、最好先使用升压稳压器、然后使用线性驱动器。  TPS92692旨在使电流高于0.1mA、因此电流感应和设计不会针对此进行优化。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我的 TPS92692电路在升压拓扑上工作。 TI 是否有适合0.1mA LED 电流应用的产品?  

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    我处理 TPS92692、但不处理其他线性 LED 驱动器产品、因此我需要四处搜索、看看我们是否可以为您提供帮助。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    您是否正在使用 TPS92692评估板或进行自己的设计? 您能否将 TPS92692的当前原理图发送给我、以便我查看。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我根据 EVB 原理图设计自己的 TPS92692电路。 下面是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jason、

    根据您的原理图、您可能 已经完成了所有已使用0.2欧姆 RCS (R87)的计算。   关键是使 RCS 尽可能高 、并且仍然能够根据 数据表中的以下 LED 电流编程、在2.25V 时通过 IADJ 获得峰值电流。  我们应该尝试做的主要工作是尽可能获得0.1mA 的信号。  对于您的现有设计、1/50占空比下的电流为5mA、可提供0.1mA。  使用5mA 至0.2欧姆时、您只会获得1mV 的信号。  这是太低的信号。

    另一种方法是在调光时使用尽可能低的 DIM/PWM 频率、这将为我们提供最长的时间让环路赶上并保持稳定。  您所要求的 DIM/PWM 频率是多少?  您提到1/50为占空比...这是系统限制还是可以使用1/100之类的较低占空比?  

    您能否还提供您对输入电压(原理图中的 V19)、LED 正向电压、您尝试使用 IADJ 命令的最大直流电流的要求、以及此设计的应用(最终产品)是什么?

    谢谢 Tuan

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的反馈、这对我非常有用。 我的 DIM/PWM 频率为2KHz。 LED 条 VF 为31V 至58V。 最大直流电流为750mA。 我的 LED 产品应用适用于 Aquarium Light。

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我没有从您那里获得输入电压范围、我想让它对您的设计进行全面检查。

    您提到您正在以2KHz 的频率进行 PWM、我们能否将其降低到200Hz、将 PWM 降低到1%占空比左右。   这样、您就可以将 IADJ 电流提高到10mA、并从调光中获得0.1mA 的平均值。  我们正在尝试将电流增加到尽可能高的水平、以增加信噪比。  如果您有闪烁、请保持1%的占空比、并使用 IADJ 增大电流、直至没有闪烁...让我知道该电流是多少。  

    COMP 电容为0.1uf 时 、控制 环路应保持稳定、但 您应执行一些 环路稳定性测试、例如扫描环路以获得增益和相位裕度、甚至是阶跃响应、以查看环路的稳定性如何?    

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    输入电压范围为18.5V 至19.5V。 我可以修改 PWM 频率、但需要一些时间。 在当前设计中、LED 电流需要高达0.4mA、然后在 PWM 占空比为1%时停止闪烁。

    谢谢

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对于19V 输入电压和600kHz 开关频率、RIS (R205)应 更改为 0.130欧姆、RSlope (R81)应为69.8K。  R205的功耗约为0.25W、因此请为此使用适当的额定功率。  

    一旦将 PWM 频率更改为200Hz、您还可以尝试低于1%的调光。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    将 R205更改为0.13 Ω 可以改善低调光闪烁问题、但当输出电流大于595mA 时、最大输出电流将下降至70mA。 因此、我将 R205更改为0.1欧姆、这样输出电流可以满足750mA 的要求、闪烁也会改善。 TPS92692似乎也感测 MOS 电流进行内部控制、而不仅仅是过流保护。

    谢谢

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPS92692有一个内部峰值电流控制环路、因此 R205为控制环路的一部分反馈峰值电流。  低电流要求确实测试了设计的信噪比。  通过将 R205更改为0.1欧姆、您可以将内部环路的信号增加2倍。  

    接下来、您需要将 PWM 调光频率从2KHz 更改为200Hz、看看是否可以同时改善 闪烁和 低端电流。  尝试尽可能降低 PWM 占空比、甚至低于1%、并进行测试、直到您看到闪烁并让我知道这是什么。  还记得使用电流探头像以前一样查看 LED 电流、让我看看该信号。  查看电流信号非常重要 、因为这将告诉我们低端电流有多稳定。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。  该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan