This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:如何提高 EMI?

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723230/bq24765-how-to-improve-emi

器件型号:BQ24765

你(们)好

如何在充电过程中改进超过标准的再辐射问题?

下图显示了测试结果。

插入 适配器后、BQ24765开始工作。

2.未插入适配器时 、BQ24765将无法工作。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    首先、我建议采用低噪声 EMI 测试设置。 我们发现、从输入电源、负载和/或电池到电路的电缆需要短路和/或扭曲。 在这些电缆的连接点上添加一个~0.1uF 的小型电容器有助于减少它们对 EMI 的影响。

    您能否发送一个没有 BW 限制的 PH 节点放大示波器快照? 电压探头需要极短的接地连接。 方波边沿上是否有振铃? 如果是、则可能需要改进电路板布局。 与所有集成 FET 降压转换器一样、DCINP 和 PGND 之间输入电容器的靠近放置至关重要。 添加一个与 DCINP 大容量电容器并联的小型0.01-0.1uF 通常可降低 EMI。 在靠近放置时、引导至 PH 电容器几乎同样重要。 接下来是 COUT 电容器放置、最后是电感器放置。

    如果上述布局改进不起作用、那么添加一个小型串联自举电阻器来降低栅极驱动上升时间可能会有所帮助。 这会略微降低效率。

    最后一个解决方案是从 PH 到地面的 RC 缓冲器。 这也会略微降低效率。 R 和 C 的大小需要根据对 PH 节点振铃的经验测量值来确定。 网站上有几篇文章介绍了这种经验性测量过程。 我在几年前为升压转换器撰写了一篇文章、但这些步骤同样适用于降压转换器。 www.ti.com/.../slva255.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    由于我一段时间没有听到您的声音、我将假定这解决了您的问题。