This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未检测到 ROM

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716967/no-rom-detected

器件型号:UCD3138A64OEVM-662

早上好,我有同一张卡片,  

当我放置 USB 时,LED 指示灯亮起,但 当我使用设备 GUI 时,它表示未检测到 ROM 无法与 ROM 通信,设备可能处于闪存模式。

请帮我 ,GUI 无法识别我的卡,我没有下载任何程序

始终显示红色错误、即使我在 ROM 模式下单击扫描设备、也会显示设备 ID 相同的问题  

请帮助您解决问题

谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    确保正确放置设备。 测量正常电压下的 BP18? 测量 PMBus 数据和时钟是否拉高?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的快速回复!

    我更改了 PMBus 数据和 CLK 卡跳线的位置。

     当我扫描 设备 时,我得到了这个:   

    我想,它是有效的,我尝试下载一些实验示例 ,但它不起作用。

    我再次尝试扫描设备,然后“command ROM to execute its program (sendbyte 0xF0 to adress 11)(命令 ROM 执行其程序(sendbyte 0xF0至地址11))”,但没有改进:/   

    我可以做什么 ,谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、您好像已经将器件置于 ROM 模式并成功下载了程序。 工程师将提供进一步的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在实验练习中查看 main.c、可能会这样说:

    //启用 JTAG
    杂项 AnalogRegs.IOMUX.ALL = 0;

    ///-------------------------------------------------------
    //重要:阅读下面的内容,否则代码可能无法正确执行
    ///-------------------------------------------------------
    //将引脚 FAULT3接地以实现正常运行
    //将引脚 FAULT3连接到3.3V 以清除校验和

    我希望视频中也提到过这一点。 如果将故障3引脚接地、这可能会解决您的问题。 这是 ROM 后门、我们建议您使用。 这一点之后、很容易使程序混乱、设置校验和并锁定器件。 这样、您就有合理的机会可以恢复。 不过、这仍然不是一个傻瓜证据。