This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:是否直接连接 LMG1020和激光二极管?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720639/lmg1020-connect-lmg1020-and-laser-diode-directly

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: UCC27531

我可以这么做吗? :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    欢迎使用 e2e、感谢您询问 LMG1020!

    1020是一款5V 驱动器、因此当激光二极管导通 OUTL - GND 时、将看到30V 并超过 VDD+0.3V 的绝对最大值

    您能告诉我有关应用和驱动程序规格的更多信息吗?我可以建议另一个驱动程序吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff!

    感谢您的回复。

    我的应用是激光二极管驱动器。 脉冲宽度为1ns、超过10us (微秒)。 最大驱动电流高达6-7安培、应变为低电平。

    目前、我有一个具有逻辑 IC 和多个 HF 晶体管的解决方案。 但我想节省 PCB 空间! :-)

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Andrew 的更新、

    UCC27531系列是我们(目前)最接近能够向输出施加30V 电压的产品。 rec op max 为32V、但531不能产生单个 ns 脉冲。 希望这对您的应用有所帮助。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 UCC27531的样片。 下面是光学脉冲。

    对于此类应用、IC 提供5A 驱动电流。 但上升时间和下降时间超过20ns! 不幸的是、它对我的设计来说太慢了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、我看到我们将此主题脱机。 我将在这里跟进您的情况。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您使用哪种激光二极管进行评估?
    您会告诉我激光二极管器件 型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈若夫

    在这里!  www.gophotonics.com/.../30-204-to9-150

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    我将详细介绍 LMG1020。
    Vdd 降低对输出脉冲形状有何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的提问、Vdd 的变化不应影响输出驱动电流或输出脉冲形状。

    我认为此应用需要使用分立式 FET 进行驱动。

    我们的栅极驱动器无法直接驱动激光二极管。 它们用于容性负载。

    您是否能够在此应用中使用 MOSFET 或 GaN FET?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    是的! 我将使用 GaN 晶体管。 我的问题是、Vdd 变化、Vgate 变化和激光电流变化。

    我已经发送了 PCB 原型设计原理图。 会看到的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。

    根据 FET 的 Vgate 绝对最大值以及驱动器的 VDD 绝对最大值、可以增大驱动电压以减小 Rdson、但在这种情况下、添加的 VDD 产生的驱动器损耗可能会影响从中减去的传导损耗 降低 Rdson。 您能否通过施加不同的脉宽来改变激光电流?

    谢谢、