This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:可避免进入 PFM 模式的最大 Cout 和最小负载

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084, TPS62097, TLV62568A, TLV62569A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723973/tlv62084-max-cout-and-minimum-load-that-can-avoid-entering-into-pfm-mode

器件型号:TLV62084
主题中讨论的其他器件: TPS62097TLV62568ATLV62569A

您好!

我的客户想要使用 TLV62084、但有几个问题:

 使用1uH 电感时、最大 Cout 是多少? 数据表提供了正常应用、但客户要求500uf Cout。

2. PFM 模式可能会产生客户不希望出现的 EMI 问题。 可以避免 PFM 的最小负载是什么,或者是否有公式来计算它? 客户可以添加虚拟负载。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    500uF Cout 尚未针对该器件进行测试、是什么推动了该要求? 布局上的500uF 分布情况如何?
    据我所知、没有用于检查哪个最小负载可以避免 PFM 的公式。
    什么是终端应用? 是由线路还是电池供电?
    如果效率不是很重要,是否使用具有强制 PWM 模式功能的器件可以选择 TPS62097、TLV62568A、TLV62569A?
    客户关心的是哪种类型的 EMI 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    您是否能够获得客户反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    我向客户推广了 TLV62097。 感谢您的回复。

    BRS
    假设