This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063未出现#39;t 在-40°C 时启动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722862/mc33063a-mc33063-don-t-start-at--40-c

部件号:MC33063A

大家好、

此器件有问题。

在正常温度下工作正常、但在-40°C 的温度室内、它不会启动。

我们有0-40Vdc 输入和4Vdc 输出。

最大负载700mA。

输入电压大约为7Vdc 时、IC 启动、但如果我上升输入电压、IC 停止工作(?)。

我们尝试了33Khz 50kHz 和100kHz 开关频率。

有什么想法吗?   

非常感谢

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    器件是否在室温下正常运行?
    您是否在 IC 不切换时检查了反相输入? 其他引脚在这种情况下的状态如何呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrio、

    我关闭了该线程、因为没有进一步的反馈。 如果您仍有疑问、请回复帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的支持、

    您好、我们已经解决了这个问题:

    首先、我们没有任何可选的输出滤波器、只有470uF。

    它用于为 STM8 uC 和4 LED 供电的 IC。

    在-40°C 时、MC33063A 的输出电压具有大量纹波、uC 确实会启动。 我只在 uC 的 VCC 上放置了10uF 而不是1uF、电压变得更好、纹波电平是可以接受的。

    谢谢