This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:降压/升压模式下的运行问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718346/lm5118-q1-operation-issue-in-buck-boost-mode

器件型号:LM5118-Q1

尊敬的 TI 团队:

在使用 LM5118-Q1设计和测试降压/升压稳压器方面、我需要您的支持。 随附了相应的原理图、规格如下:

  • 输出电压= 12V
  • 最小输入电压= 5V
  • 最大输出电压= 42V
  • 最大负载= 1.5A

我在此设计上运行的第一个测试如所述:

  • 无负载
  • 我开始逐渐将 输入电压 CL30_RBP 从 5V 增加到42V  
  • 在输入电压达到~7V 之前、不会出现所需的输出电压。 您如何解释它、因为电路应该从输入电压的5V 开始升压?
  • 输出电压在最大输入电压之前保持稳定

第2次测试:

  • 无负载
  • 我从42V 开始并逐渐降低至5V、为电路提供再补给
  • 直到我达到~10V 的输入电压、才会出现所需的输出电压!!
  • 输出电压保持稳定、直到~7、然后降至0。

在第2次测试期间、降压开关似乎未切换。 当我探测 HO 引脚并发现没有 PWM 时、就会确认这一点、就像禁用驱动器一样! 此外、VCC 输出电压仅为3.65V、这意味着存在欠压锁定。 在我看来、稳压器在断续模式下运行。  

对于我们的应用、该电路应在最小至最大(或最大至最小)输入电压范围内正常工作。

您对此行为的反馈是什么?您建议解决此问题的建议是什么?

请随时索取任何其他信息。

提前感谢您的反馈。

此致、

Abderrahman

e2e.ti.com/.../tcu_5F00_a0_5F00_sample_5F00_buck_5F00_boost_5F00_13082018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abderrahman:

    对于围绕启动电压的问题、请检查 VCC 电压是否高于数据表中指定的电压。 VCC 轨需要高于此电平才能启动开关。

    您能尝试移除 R275吗? 我想看看这是否会对您观察到的操作产生影响。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的反馈。

    我在有关 VCC 电压的数据表中有以下值:

    高于哪个值时,驱动器应开始切换5V 或6.8V?

    我忘记了提到 R275被移除、 VCCX 引脚被接至 GND。

    此致、

    Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abderahman:

    当 VCC 电压高于 VCC 欠压锁定电压时、开关应启动、典型值为3.7V。 您当前在 VCC 上测量的电压是多少? 最好在示波器上捕获 VCC 电压。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    很抱歉耽误你的回答。 当输入电压从5V 上升至7.8V 时、我连接了 VCC 电压的示波器。

    我注意到、当 VCC 电压高于4.13V 时、电路开始升压、对应于 CL30_RBP = 7.26V 的输入电压。

    我的问题是如何从较低的输入电压(指定5V)中对电路进行升压?

    另一方面、您对上面第2次测试中描述的行为有何反馈?

    此致、

    Abderrahmane2e.ti.com/.../LM5118_5F00_VCC_5F00_scopes_5F00_with_5F00_respect_5F00_to_5F00_VIN_5F00_rising_5F00_05092018.pdf