This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:用于太阳能的超级电容充电器。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716782/bq24640-super-cap-charger-for-solar-power

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

您好!

  BQ24640是 TI 推出的第一款超级电容器充电器。 后续器件将是用于太阳能的 bq24651超级电容充电器。 但我在 TI 的互联网上找不到 BQ24651。  

我需要  一个用于太阳能的超级电容器充电器 IC。 部件号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先雄、
    目前、TI 没有用于太阳能的整合式超级电容器充电器 IC。 我们分别拥有用于超级电容器充电和太阳能应用的 IC。 权变措施解决方案可以在一定程度上进行权衡、有关系统电源要求的更多信息可以帮助我们推荐其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25703A 呢?   http://www.ti.com/lit/an/slua913/slua913.pdf ,它是否是用于太阳能的超级电容充电器 IC??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西安荣

    您需要哪些太阳能电池板规格(MPPT 点)、超级电容器电压和充电电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ezhao、

    MPPT 为13.2V。

    电压为10.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 BQ25703A、此部件是智能充电器、您应该需要 MCU 执行 MPPT 估算以及时对 VINDPM 值进行编程。

    该部件还包括 ADC 寄存器、您可以读取太阳能电池板电压和电流来计算额定功率。

    请根据说明告知我们任何进一步的支持需求。

    或者您的应用仍需要独立充电器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。