This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54418:如何导出用于使用 Tina 或 Allegro 连接器计算环路响应的平均模型?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54418, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723505/webench-tools-tps54418-how-to-export-the-average-model-for-loop-response-calculation-with-tina-or-allegro-connector

器件型号:TPS54418
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

遗憾的是、WEBENCH 不能为 TPS54418的 III 类补偿建模、也不能提供编辑原理图的选项。

那么、我的问题是、如何导出 TPS54418的平均模型、该模型可以与 TINA-TI 或 WEBENCH Allegro 连接器一起使用? (PSpice Lite 是否足以使用连接器?)

我的目的是克服 WEBENCH 对此器件的限制、因为我确实需要非常快速的瞬态响应(大信号分析)、同时还能实现非常低的纹波和噪声、并在商业级温度范围内保持稳定。 虽然可以使用导出的模型完成瞬态分析、但无法进行环路补偿。

目前、从 WEBENCH 得出的结果非常不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我只需继续、使用了从此处的收费和软件页面下载模型的"准备就绪":
    www.ti.com/.../toolssoftware
    TINA-TI 和 pspice 模型均可用于时域(瞬态)和频域(平均值)分析。 我经常使用这些工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    看起来、Webench 只导出瞬态模型。  我认为您需要使用上述帖子中引用的下载模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    按照建议、我下载了 TPS54418的 Tina-TI 平均值模型。

    但是、对于该模型、您可能有一些问题、您可能能够澄清。

    正如测试台说明所说、我更改了 L 和 Cout 的参数、如下所示:

    电感器宏也是如此:

    但对于 TPS54418宏、它不起作用、它始终保持为1µH μ s。 (即使我更改了值并重新编译时没有错误。)

    也就是说、我在这个设置中得到的结果大约是使用 TPS54718数据表方法计算出的带宽的一半。

    我确实缺少一些重要的东西(:看起来很困惑:)。

    因此,任何帮助都是不可欢迎的。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    明天回到办公室时、我将了解一下这一点。  我更熟悉 PSpice 工作环境、但我相信您可以更改电感器值。  我认为您不需要深入研究宏即可实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我能够更改该值。  请参阅随附的详细说明:

    e2e.ti.com/.../TPS54418-TINA.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的观看。

    因此、仅更改 L1的电感值和平均值模型参数选项内的参数"L=value"似乎就足够了。

    因此、在平均模型宏内部、仅是某种默认值或某种标准化、我不需要更改。

    不要因使用科学命名法而分心、我对逗号与点表示有一些问题。

    在某些元素上,Tina-TI 喜欢使用逗号,在某些点,有时两者都不起作用...

    此外、我想我缺少的是如何推导 TPS54418的斜率补偿部分。 看起来总增益饱和约为55dB、我找到了一些计算斜率补偿的公式、但我怀疑 TPS54418数据表中没有提供所有必要的信息。

    更进一步。 看起来 Spice 模型 slvm279 (在网站上未找到)很难获取、我不知道 PSpice lite 是否足以使用它。

    因此、我想知道是否可以从 TINA-TI 平均模型中获取功率级传输函数?

    目前我正在使用小信号模型(分析和仿真->相同的结果)、但忽略了斜率补偿。 这会导致错误的假设和结果。

    那么、我的问题是、如何在我的设计的输出级建模中包含斜率补偿。

    这话说,“欢迎大家注意。 )

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    TPS54418的平均模型是一种简单的 APC 开关类型。 它是整个电路的仿真。 它未建模为器件的实际内部电路。 我们可能有一个未加密版本。 让我检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我们没有未加密模型可用。 您可以在 TINA-TI 中独立检查功率级、补偿误差放大器以及总环路增益和相位。