This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:VRM 电阻和电感值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530, LMZ31520, LMZ31704, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716640/lmz31530-vrm-resistance-and-inductance-values

器件型号:LMZ31530
主题中讨论的其他器件: LMZ31520LMZ31704LMZ31707

请您为以下提到的部件共享 VRM 电阻和电感值。 需要此数据进行分析。

  • LMZ31530RLGT
  • LMZ31520RLGT
  • LMZ31704RVQT
  • LMZ31707RVQT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    您列出的电源模块的电感值如下:
    LMZ31530:470nH
    LMZ31520:470nH
    LMZ31704:1uH
    LMZ31707:1uH

    我不确定电压调节模块的电阻是什么意思? 您是否可能会询问内部 MOSFET 导通电阻?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    对于电压调节模块、您是否希望获取有关高侧和低侧 FET 导通电阻的信息?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    此处所附的是用于 Altera FPGA 的 PDN 工具中使用的 PDN 拓扑。

    我正在查找上述 LMZ 系列模块的 Rvrm 和 Lvrm (请参见图)值。

    上述 LMZ 系列模块需要等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。

    此致、

    Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    粗略估算值为8m Ω 和9nH。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Jimmy