主题中讨论的其他器件: BQ25882
你(们)好
我们正在通过连接制作移动电源
1节>2 节锂聚合物电池//锂离子电池、每节3000 mAh (总计- 6000 mAh)并联。 这是正确的方式吗?
2> BQ25895可以为电池充电吗?
3>如何实现电池平衡? 或者 TI 是否提供了任何解决方案?
谢谢
Chitanya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chitanya 您好、
[引述 USER="Chitanya jasti]1>2 节锂聚合物电池//锂离子电池,每节3000 mAh (总计- 6000 mAh)并联。 这是正确的方式吗?[/引述]
只要使用的电池是相同的化学物质并与同一制造商紧密匹配、这一点就很好。 这是为了避免可能在充电/放电期间导致电流不平衡的内部电池阻抗不匹配。 我建议直接从制造商处购买1s2p 电池组。
[报价用户="Chitanya jasti">2> BQ25895是否 可以为电池充电?
1s2p 电池组仍被视为单节电池应用。 bq25895支持1s 锂离子电池组、是移动电源应用的理想选择、也就是说、它是否适合您的应用将取决于电池的目标充电电流和稳压电压。 bq25895是一款5A 充电器。 对于6Ah 电池组、我觉得您希望5A 充电能够最大限度地缩短充电时间。 如果是这样、您将需要一个9V-12V 适配器作为输入。
[报价 USER="Chitanya jasti">3>如何实现电池平衡? 或者是否有来自 ti 的任何解决方案?
多节电池应用中需要电池平衡、因为在这些应用中、您之间的串联电池数超过1节。 当电池并联时、电压将在电池之间实现平衡;这是在我之前提到过的、假设它们是紧密匹配的电池的情况下进行的。