This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:启动 UCD3138后的复位条件

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720236/ucd3138-reset-condition-after-starting-ucd3138

器件型号:UCD3138

你好。

我对 UCD3138 RGCT 有疑问。

1请告诉我正常启动(操作)后的所有复位操作条件。

2当 DGND 和 AGND 之间的电压差变为0.3V 或更高时、您会遇到什么问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)上电后、VDD 应低于 VGL、以便器件复位。

    有关更多详细信息、请查看数据表中的"5.7电源定序"部分:

    www.ti.com/.../ucd3138.pdf

    2) 2) DGND 和 AGND 之间的电压差应始终保持为零(最小值)。

    因此、我们建议在 UCD3138周围的布局中使用单个接地平面。

    有关更多详细信息、请查看 UCD3138实用设计指南:

    www.ti.com/.../slua779a.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    Yitzhak-san

    感谢您的回答。

    这再次是确认。
    只有当 VDD 低于 VGL 时、才会在启动后进行复位?
    是否有任何其他理解认为没有什么呢?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD 也对电源和其他噪声敏感。  这也可能导致复位。  我们在 Yitzhak 上面链接的实用设计指南中提供了一些布局和电源电容器指南、以帮助防止这种情况的发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我还有其他有关 UCD3138的问题。

    有人指出、有可能会被噪声复位。

    在之前的参考布局中、AGND 和 PGND 取自单独的 GND 线路、但 AGND 和 PGND 已更改为最迟连接至实心 GND。
    有原因吗?

    此外、请告诉我指南。 (如果有材料、请准备好。)
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的 PCB 所包含的层数、以前的参考布局也可能起作用。
    但我们在 UCD3138的所有衍生产品方面的经验表明、统一的 GND 平面可提供更多功能的解决方案。

    但这不是唯一需要关注的问题。
    以下文档中有几个有用的提示需要仔细阅读:

    www.ti.com/.../slua779a.pdf

    此致、