This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:主动平衡演示问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723951/em1402evm-active-balancing-demo-problem

器件型号:

问题是否已解决?

另外,在我的 analisys 下,代码不是逻辑顺序的,但我是1428/1499……

有消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    由于 Cliff 没有回复、我不确定您所提到的主题是否已解决。

    如果您正在考虑使用 EM1402EVM 设计、并且不熟悉1428和1499、我强烈建议您在不进行修改的情况下使用所有建议的器件、以便代码能够正常工作而不会出现任何问题。 否则、您将不得不修改您的用例的代码、这可能会很快变得棘手。

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Massimo Tucci ]

    器件型号: EM1402EVM

    问题是否已解决?

    另外,在我的 analisys 下,代码不是逻辑顺序的,但我是1428/1499……

    有消息吗?

    [/报价]

    您好、Massimo、

    不幸的是,我从未解决过这个问题。

    另一个用户创建 了此帖子、引用了我 的原始帖子 、并报告他们也有完全相同的问题、因此我们现在似乎有几个人。

    您对代码很正确、在代码中保留死锁是一种很糟糕的做法。 虽然、对于 TI 而言、他们并不声称代码可用于生产或任何其他方面。  它只是用于演示硬件。  不过、遗憾的是、我们甚至没有这样做。

    我定期来这里看看是否有分辨率。

    [引用 user="Vince Toledo]Hi Massimo、

    我强烈建议您在不进行修改的情况下使用所有建议的器件、以便代码能够正常工作、而不会出现任何问题。 否则、您将不得不修改您的用例的代码、这可能会很快变得棘手。

    [/报价]

    我使用所有推荐的硬件和软件按照设置指令对字母进行了操作、但无法使主动平衡正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的订阅者:
    是的、软件代码段只是一个示例、但一直在使用硬件。 感谢所有反馈。
    我们将进一步调查这一情况,并在论坛上公布其过去开展工作的原因。
    不断检查开机自检是否有更新。 现在我将关闭这个特定的线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定网络上有最新版本吗? 什么是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    最新版本目前在网络上(发布日期为2015年11月16日)。 我们将确保发布论坛帖子、让每个人都知道该代码是否有更新版本!

    谢谢、
    Vince