主题中讨论的其他器件:UCD9246、
我们的公司(phyton.com)生产用于大规模生产和工程的器件编程器、并支持为各种 TI 器件(ARM Cortex、C2000、MSP430等)进行编程。 我们要求支持 UCD9090和 UCD9246器件的闪存编程。 数据表或 TI.com 上未提供这些规格。 请帮助我们获取这些器件的闪存编程规格。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的公司(phyton.com)生产用于大规模生产和工程的器件编程器、并支持为各种 TI 器件(ARM Cortex、C2000、MSP430等)进行编程。 我们要求支持 UCD9090和 UCD9246器件的闪存编程。 数据表或 TI.com 上未提供这些规格。 请帮助我们获取这些器件的闪存编程规格。 谢谢你。
您好 Isaak
UCD900/UCD9246的程序闪存非常简单、并且两个器件共用这种方法。
客户需要从 http://www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer 下载 Fusion Digital Power 设计工具
Fusion 工具将导出数据闪存脚本文件(.csv)、其中包含用于对器件进行编程的所有 PMBus 命令。 此步骤需要实时设备、在离线模式下无法执行。
i2c 主软件只需按照数据闪存脚本文件进行编程。
所有命令都基于 PMBus、因此它们必须遵循 http://smbus.org/specs/smbus20.pdf 第5.5节中定义的 smbus/PMBus 协议。
大多数时候、您的客户将提供数据闪存脚本文件、您将使用 i2c 将文件写入器件。
我附加了数据闪存脚本文件(UCD9090)的一个示例。 他们可以解决这个问题。 我还建议获取 UCD90SEQ48 EVM、以便他们在编程后验证器件。
e2e.ti.com/.../UCD9090-2.3.5.0-Address-101-SMBus-Data-Flash-Script.csv
此致
Yihe