This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:外部 NTC 根据电流报告不同的温度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723943/bq27220-external-ntc-reporting-different-temparature-depending-on-current

器件型号:BQ27220

你(们)好

我目前正在测试 BQ27220的外部 NTC 温度读数的精度、发现温度的差异几乎为2摄氏度、具体取决于电池提供的是10mA 还是1800mA。

设置:  

外部温度40 C、LiFePO、95%充电

(1) I_BATT = 1800mA、V_BATT = 3.1V  -> Temp_NTC = 28.9 C (已从0.1K 转换)

(2) I_BATT =     9mA、V_BATT = 3.25V -> Temp_NTC = 37.1 C

 内部 NTC 读数的行为也类似、但不如外部读数。

感谢您对此行为的反馈、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些测试是在 EVM 上运行还是在您的电路板上运行? 校准后、您是否在 EVM 上看到类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    它位于我们自己的板上。 我将使用 EVM 来看看它。

    周末愉快!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onix

    因此、我已经使用 GDK 和 BQ27220EVM 测试了该问题、并发现了相同的问题(即使在校准后也是如此)。 我认为温度差异与连接负载时电池的压降有关。

    以下是内部和外部温度的记录数据图、具体取决于电压(请注意、变化发生在几秒钟内、因此与 NTC/IC 的实际升温无关):

    我认为2-3 C 的差异不会对监测精度产生太大的影响、对吧?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 2-3 C 不会对精度产生太大的影响。
    谢谢
    Onyx