This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池检测期间充电器发生故障

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721895/bq24650-charger-fail-during-battery-detect

器件型号:BQ24650

您好!  

这种情况是具有12V 适配器输入的单节电池应用。 4.15V 时的充电电流为10A。  

此问题发生在客户的电路板上。 电池检测几分钟后、充电器似乎会损坏。  

MPPTSET 上的电压变为11.XV

请告诉我们要检查的内容、我可以跟进客户。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能否告知哪个针脚已损坏?

    2.如果您先插入电池,然后插入适配器,是否出现任何问题?

    3.您能否在电池插入期间测量 BAT 电压和电流波形以供参考? 您应该看到下面的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!