您好!
我正在进行 PD 适配器设计、这意味着它将具有不同的输出电压。
在纸张设计过程中、您知道我们应该使用最大输出电压和额定功率进行计算、包括 RDM 和 RTZ 配置。
您知道、当转换器在相同的输入电压下工作时、ZVS 能量的负电流是相同的。
这意味着5Vout 时的消磁过程需要比20Vout 时高得多的时间、这是因为初级绕组 在消磁期间保持较低的 N*Vo。
因此 、如果基于纸张设计配置、则5Vout 的消磁时间可能太短。
那么、为 PD 应用设置 RDM 和 RTZ 的正确方法是什么?
我还知道 UCC28780具有 TDM 和 TZ 调节功能、它们的调节范围是如何的?
如果我们将 RDM/RTZ 设置得太小或太高、转换器会如何运行?
请提供帮助建议。
BR
陈十一