This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:参考板 PMP30092上使用的变压器的规格

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723706/ucc28633-specifications-of-the-transformer-used-on-the-reference-board-pmp30092

器件型号:UCC28633

您好!

您能否提供 本参考设计中使用的变压器的规格?

http://www.ti.com/lit/df/tidrok7/tidrok7.pdf

http://www.ti.com/tool/PMP30092

Wurth 的750316326R01:我想知道 初级侧、次级侧、匝数 和磁芯尺寸上使用的 AWG 导线尺寸。

此致、

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat、您好!

     

    我正在尝试查找此变压器的数据表。

     

    此致、

     

    Mike

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../750316326.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢。 您能告诉我  一次侧和二次侧使用的 AWG 大小(股数)是多少?

    此致、

    Venkat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、您好!

    通常、变压器制造商不会提供此信息、因为他们认为是专有的、希望您从他们那里购买变压器。

    如果您想自行设计磁性元件、请查看磁性元件公司的一些应用手册、这些应用手册可帮助您完成设计过程。 www.mag-inc.com
    您可能会考虑从其中购买一个变压器、并在设计中对其进行评估、或将性能与设计的变压器进行比较。

    此致、

    Mike