This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:电源输出正在循环

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2376HEVM, TPS2375EVM, TPS2375-1, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722144/tps2375-power-output-is-cycling

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件:TPS2376HEVM、、 、TPS2372

我使用 TPS2375PWR-1器件设计了 PoE PD 板。  当提供 PoE 源时、输出功率循环、如所连接的示波器迹线所示。

我有 TPS2376HEVM 评估板、当我连接相同的 PoE 电源时、它工作正常、因此我认为电源不存在问题(即使评估板使用的 PD 芯片版本稍有不同)。  该设计基于数据表中的示例、我尝试修改一些值、但我始终得到基本相同的结果。  电源开启约0.5s、然后再次关闭、每~3s 重复一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AQ、

    您能描述一下每个通道上的信号是什么吗? 如果 CH1是 Vout、您是否正在设计57Vout?

    您是否认为您的设计基于 TPS2376HEVM 或 TPS2375EVM? 您能否发布原理图以显示所做的更改?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上下面的电路板原理图。  我是根据 TPS2375-1数据表进行设计的。  示波器布线的直流/直流转换器上的 Ch1介于+Vin 和-Vin 之间。 CH2未连接。

    PoE_VP 和 POE_VN 直接由具有内置磁性元件和桥式整流器的 RJ-45插孔供电。  www.digikey.com/.../en

    我注意到该设计缺少输入电容器、因此我添加了一个与 D10并联的1uF 电容器、但这并没有改变结果。  我还尝试了其他值、但它没有稳定。  我确认 PTC 保险丝 F3未循环(我将其短接)。  我尝试了不同的类别设置电阻器和 ILIM 电阻器。  我将 C38的值增加到了22uF。  这导致衰减持续时间更长、从而增加了周期周期、但它仍会在大约500ms 后关闭。

    我还在组装和不组装直流/直流转换器的情况下进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AQ、

    尝试卸下 C37并查看其是否正常工作。 该隔离电容应从+Vin (U12)连接到-Vout (U12)。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 的建议。  我尝试过、但不幸的是、它没有改变操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AQ、

    我看到了 Meanwell 器件的数据表、因此您可以保留 C37。 我以前在反激式设计中没有看到过该电容器。

    您似乎处于浪涌状态、耗时过长(500ms)且发热、器件进入热关断状态、PD 控制器再次尝试浪涌。

    我建议您确保在浪涌完成之前关闭转换器(PG 变为漏极开路)、以便大容量电容器能够充满电。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。  我怀疑浪涌可能是一个问题、但我移除了直流/直流转换器、但仍然看到同样的行为。  2.2uF 电容器和电感器仍在那里、但我认为这不会导致明显的浪涌。

    我想知道它是否与 MPS 相关(保持功率特征)。  数据表显示我需要10mA 的最小负载并指定了最大阻抗。  我尝试在5V 输出上添加一些负载、但它没有帮助、但它可能太低了。  我假设10mA 规格是指高电压侧、因此我需要在5V 时消耗大约150mA 的电流。  该电路为电池充电器供电、因此不是恒定负载、最终当电池接近或充满电时、它将下降到远低于150mA。  我需要施加如此高的固定负载来保持此芯片的运行、这似乎很奇怪。  我误解了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、问题是 MPS 且没有足够的负载。  我在直流/直流转换器的输入端添加了一个10k 3W 电阻器、它现在保持开启状态。  由于系统有时必须以低功耗运行(PoE 为电池充电)、因此我可能会更改为 TPS2372或类似的自动 MPS 脉冲。